Select a country
Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Энергоэффективность
         
         
         

        Участие компании Schneider Electric в проведении Олимпийских игр в Пекине

         
         

        Новая станция Центрального телевидения Китая (CCTV): Безопасность и надежность благодаря распределению электроэнергии низкого напряжения

         

        Для станции Центрального телевидения Китая (CCTV) требовалось индивидуальное решение по энергоснабжению, обеспечивающее возможность управления освещением, шумоподавлением, централизованной системой водоснабжения, оборудованием для доступа в Интернет и другими системами передачи информации. Компания Schneider Electric поставила комплексное решение по управлению, контролю и измерению энергопотребления, круглосуточно обеспечивающее безопасное и надежное энергоснабжение.

          Преимущества для клиента
        - Безопасная, надежная и стабильная система энергоснабжения низкого напряжения
        - Сокращение времени на подключение к питающей сети здания за счет модульной конструкции
        - Безопасность обслуживающего персонала за счет применения передовых технологий
        - 30-летняя гарантия безопасности

        > Узнайте больше о наших энергосберегающих решениях в области управления освещением 


        Прочие решения нашей компании, предназначенные для управления электрическими системами сооружений для проведения Олимпийских игр
        - «Водный куб» (Национальный центр водных видов спорта): Энергосберегающее решение
        - «Птичье гнездо» (Национальный стадион)
        - Терминал №3 аэропорта г. Пекин: Решение по автоматизации здания
        - Охлаждение воздуха в информационном центре осуществляется с использованием экологичной системы управления охлаждением

          
         
        Подробности

        Подробности 

        Schneider Electric: поддержка спортивных мероприятий на протяжении многих лет

        Мы также гордимся, что наши решения были применены на стадионах во многих городах по всему миру, включая Париж, Франция (Stade de France); Майами, штат Флорида (the Miami Dolphins Stadium); Танжер и Марракеш, Морокко; Турин, Италия; и Афины, Греция.