Select a country
Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Энергоэффективность
         
         
         

        Участие компании Schneider Electric в проведении Олимпийских игр в Пекине

         
         

        Терминал №3 аэропорта г. Пекин: Решение по автоматизации здания

         

        Пекинский международный аэропорт стал воздушными воротами Олимпийских игр 2008 для многих участников и зрителей. Для управления Терминалом №3 руководство аэропорта выбрало комплексную систему управления зданием компании Schneider Electric. Интерфейс этой системы открыт для любых внешних систем и может легко соединяться с другими подсистемами, гарантируя рациональное управление зданием терминала.

          Преимущества для клиента
        - Точность работы системы управления зданием
        - Сокращение эксплуатационных расходов
        - Гибкость, обеспечивающая возможность последующего расширения и модернизации системы
        - Возможность подключения к другим системам
        - Обслуживание в течение всего срока эксплуатации терминала

        Прочие решения нашей компании, предназначенные для управления электрическими системами сооружений для проведения Олимпийских игр
        - «Водный куб» (Национальный центр водных видов спорта): Энергосберегающее решение
        - «Птичье гнездо» (Национальный стадион)
        - Новая станция Центрального телевидения Китая (CCTV): Безопасность и надежность благодаря распределению электроэнергии низкого напряжения
        - Охлаждение воздуха в информационном центре осуществляется с использованием экологичной системы управления охлаждением
          
         
        Подробности

        Подробности 

        Schneider Electric: поддержка спортивных мероприятий на протяжении многих лет

        Мы также гордимся, что наши решения были применены на стадионах во многих городах по всему миру, включая Париж, Франция (Stade de France); Майами, штат Флорида (the Miami Dolphins Stadium); Танжер и Марракеш, Морокко; Турин, Италия; и Афины, Греция.