Энергоэффективность
       
       
       

      Решения для предприятий водоснабжения

       
       
       
       
       
       
       

      Основные задачи в отрасли

      • Непрерывность обслуживания и прозрачность бизнес-процессов для органов государственной власти
      • Минимальные затраты на эксплуатацию и обслуживание (затраты на электроэнергию составляют около 30% эксплуатационных расходов) с целью сохранения прибыли
      • Растущие потребности в высокотехнологичных, передовых производственных процессах
      • Баланс между разделением ответственности и прибыльностью проекта (проектирование и сооружение)

      Что может предложить Schneider Electric?

      • Надежный партнер для сотрудничества:  Тесные связи с ключевыми игроками мирового уровня и наличие во всех странах мира региональных представительств и сервисных центров, широкую сеть специализированных партнеров и опыт реализованных проектов.
      • Достижение максимального энергосбережения: Оптимизация всей электрической сети, фильтрация гармоник (увеличение срока службы оборудования) и компенсация реактивной мощности (сокращение затрат на электроэнергию). Оптимизация работы насосных станций и водопроводной сети в целом (экономия до 40% электроэнергии).
      • Предложение проверенных решений для систем энергоснабжения и управления: Типовые архитектуры для всех типов насосных и водоочистительных станций: от самых маломощных насосных станций до самых крупных станций водоподготовки и станций аэрации.
      • Проектирование решений совместно с Заказчиком: Возможность применять решения во всех регионах с учетом местной специфики и пожеланий Заказчика.
      • Поставка законченного проекта или комплекса услуг, включая автоматизированные системы управления энергоснабжением и производственными процессами, а также системы управления зданием и обеспечения бесперебойного энергоснабжения: от изучения исходных данных до ввода в эксплуатацию.
        
       
      Подробности

      Подробности 

      Запрос информации о решениях, продукции и услугах

       

      Истории успеха