Энергоэффективность
       
       
       

      Решения для гостиниц

       
       
       
       
       
       
       

      Основные задачи в отрасли

      • Необходимость выделиться среди конкурентов за счет инноваций, дизайна и новых функциональных возможностей
      • Достижение идентичности условий во всех гостиницах одного бренда с целью формирования понятного и постоянного по цене предложения для посетителей
      • Энергосбережение имеет большое значение, поскольку затраты на энергоснабжение являются одной из наибольших статей расходов для гостиниц, а стоимость электроэнергии постоянно возрастает
      • Экологичность как один из принципов деятельности компании, важность которого определяется возрастающим вниманием к проблемам экологии со стороны работников и посетителей

      Что может предложить Schneider Electric?


      • Системы управления оборудованием гостиничных номеров - Номера занимают около 70% площади гостиниц и являются основным фактором, определяющим впечатления посетителей. Системы управления освещением, температурой воздуха и шторами, обеспечения безопасности, обслуживания мини-бара и управления доступом являются ключевыми элементами номеров. Инновационные решения могут снизить энергопотребление и усилить положительные впечатления посетителей. Интеграция номеров в системы управления и эксплуатации здания также позволяет расширить получаемые преимущества.

      • Система управления зданием - Гостиницы представляют собой сложные здания, в которых параллельно функционирует целый ряд систем: специализированные системы управления обслуживанием посетителей, специализированные развлекательные системы, системы управления микроклиматом, системы управления доступом и дистанционного видеонаблюдения. Эти системы требуют наличия развитой информационной инфраструктуры и централизованного управления. Главное преимущество состоит в сокращении объемов инвестиций, затрат на обслуживание и повышении наглядности протекания всех технологических процессов. Эти решения должны быть адаптированы к размерам и сложности оснащения каждой из гостиниц.

      • Энергосбережение - Эффективность работы гостиниц очень сильно зависит от энергопотребления. Большое значение также имеет применение экологичных подходов. Системы управления микроклиматом, горячего водоснабжения и освещения охватывают как номера для посетителей, так и служебные помещения гостиниц. Энергосберегающие решения Schneider Electric могут быть адаптированы к требованиям, действующим на рынке гостиничного оборудования, с учетом важности обеспечения высокого уровня комфорта для посетителей и экономической эффективности.
        
       
      Подробности

      Подробности 

      Запрос информации о решениях, продукции и услугах

       

      Истории успеха

      • Гостиница Hesperia Tower, г. Барселона, Испания (2007 г.): Полное комплексное решение, в состав которого входит оборудование среднего и низкого напряжения и система автоматизации здания.
      > Гостиница Marriot, г. Сидней, Австралия
      > Справочный список гостиниц по всему миру, сотрудничающих с компанией TAC, 2006 г. - Австралия (2006 г.)
      > Гостиница Sheraton, Алжир
      > Гостиница Westin Resort, Макао (1998 г.) - Экономия 1 500 000 долларов за шесть лет.
      > Гостиница Hilton, г. Аделаида, Австралия (2007 г.)
      > Гостиница Hilton Americas-Houston, США (2006 г.)
      > Гостиница The Landmark Mandarin Oriental (Гонконг), Гонконг (2004 г.) 
       

      Файлы для скачивания и полезные ссылки