Энергоэффективность
     
     
     

    Применение: управление оборудованием гостиничных номеров

     
     

    Проблемы и движущие факторы

    • Управление оборудованием гостиничных номеров является наиболее важной задачей для гостиниц, поскольку на номера приходится 70% площади зданий и около 30% энергопотребления.
    • Большинство гостиничных номеров все еще имеют очень консервативное оснащение в плане управления освещением и температурой воздуха: механические выключатели освещения и автономные регуляторы температуры с минимальными возможностями интеграции в общую систему гостиницы и ограниченным набором функций.
    • В то же время, поскольку владельцы гостиниц и инвесторы уделяют большое внимание комфорту посетителей, а также эффективному оснащению номеров, могут применяться устройства управления оборудованием номеров различного класса.

    Основные цели:
    • Повышение комфорта
    • Уникальность отеля за счет расширенного набора функций оборудования
    • Энергоэффективность отеля и простота управления за счет эффективности системы и легкости в обслуживании и настройках
    • Повышение уровня безопасности посетителей при помощи современной системы оповщения и видеонаблюдения

    Каким образом клиент может влиять на энергопотребление более эффективно?

    • Контроль наличия людей в номере может обеспечить до 30% экономии электроэнергии, потребляемой оборудованием номера. Когда в номере никого нет, оборудование работает в экономичном режиме (яркость освещения и температура воздуха снижены, шторы закрыты и т. д.). Существуют решения различного уровня сложности: с использованием карточек-ключей, датчиков присутствия, обмена данными с системой контроля входа, выхода, регистрации гостя, его отъезда и т. д.

    • Система управления оборудованием гостиничных номеров также позволяет повысить уровень комфорта для посетителей:
      - Централизованное управление с прикроватным пультом
      - Система управления одновременно позволяет легко управлять всем оборудованием номера (освещение, температура воздуха, шторы и т. д.)

    • Дополнительные функции, которые могут быть встроены в систему управления оборудованием номера, обеспечивают более широкие возможности управления при интуитивно понятной работе, более гибкие настройки под желания конкретного гостя и при этом высокую энергоэффективность:
      - Контроль доступа
      - Контроль пользования мини-баром и автоматическое формирование счетов
      - Система интерактивного телевидения
           - …
    В зависимости от потребностей инвестора или оператора гостиницы могут быть предложены различные виды архитектур: от автономных устройств и частично распределенных систем до архитектур с обменом данными как между всеми элементами локальной системы, так и всеми системами гостиницы.
      
     
    Подробности

    Подробности 

    Запрос информации о решениях, продукции и услугах

     

    Истории успеха

    • Гостиница The Landmark Mandarin Oriental
    • Palace Resort Cancun Mexico
    • Hilton Copenhagen Airport
     

    Файлы для скачивания и полезные ссылки