Энергоэффективность
     
     
     

    Автоматизация зданий

     
     

    Проблемы и движущие факторы


    На системы HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха) и освещение в сумме приходится более 70 % электроэнергии, потребляемой оборудованием большинства зданий. Оснащение зданий системами автоматизации на всех этапах, от проектирования до ввода в эксплуатацию, должно проводиться таким образом, чтобы обеспечить максимальную экономию энергии.

    Каким образом клиент может регулировать энергопотребление более эффективно?

    Комплексные решения для управления зданиями строятся на основе открытых наращиваемых систем, которые позволяют осуществлять контроль и управление всеми системами зданий, включая HVAC, водоснабжение, электроснабжение, освещение, контроль доступа, обеспечение безопасности и ряд специальных систем. Полномасштабные решения по автоматизации позволяют получить значительные преимущества в процессе эксплуатации и обслуживания зданий в течение всего жизненного цикла. Согласованная работа различных систем может обеспечить экономию от 15% до 30% средств, затрачиваемых на электроэнергию. 

    • Системы автоматизации и управления зданием повышают эксплуатационную готовность оборудования и снижают потребление электроэнергии за счет управления всеми элементами систем здания, включая:
      - Механическое и электрическое оборудование систем освещения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, электрораспределительное оборудование и т. д.
      - Системы контроля доступа и охранного видеонаблюдения, а также другие системы обеспечения безопасности.

    • Инженерные услуги позволяют пользователям обеспечить максимальную эффективность использования систем автоматизации и управления зданием в течение всего срока их службы. Благодаря этому пользователи могут получить предельно возможную экономию электроэнергии в процессе эксплуатации своих зданий.
      - Эксплуатационное обслуживание: поддержка пользователей в процессе эксплуатации и устранение аварийных ситуаций гарантирует достижение максимально эффективной работы систем здания.
      - Техническое обслуживание: позволяет поддерживать стоимость здания на требуемом стратегическом уровне за счет регулярной настройки и оптимизации систем. Регулярное обслуживание и установка новых деталей взамен изношенных в соответствии с регламентом технического обслуживания.
      - Консультационные услуги: различные виды консультационных услуг, начиная с обучения и заканчивая аудитом использования электроэнергии и микроклимата в помещениях; а также анализ и документирование состояния зданий.
      
     
    Подробности

    Подробности 

    Запрос информации о решениях, продукции и услугах