Electrical energy
       
       
       

      Обеспечение надежности и эксплуатационной готовности энергоснабжающего оборудования

       
       

      Проблемы и движущие факторы

      • Чтобы исключить перебои в электроснабжении и выход из строя чувствительного оборудования, системы электроснабжения для отдельных видов деятельности должны иметь повышенную надежность.. В частности, это имеет большое значение для медицинских учреждений: наиболее важной задачей является обеспечение надежной работы медицинского оборудования. Это позволяет гарантировать безопасность пациентов, снизить вероятность несчастных случаев и связанных с ними штрафных санкций.

      • В других видах деятельности, связанных, например, с информационными центрами , к эксплуатационной готовности оборудования предъявляются более чем повышенные требования, поскольку цена простоев очень высока. В областях деятельности с ответственными технологическими процессами внеплановые перебои в работе вследствие неисправностей системы электроснабжения или прекращения подачи электроэнергии могут приводить к значительным убыткам: снижению выпуска продукции, перерывам в обслуживании, опасным выключениям оборудования, дорогостоящим повторным запускам, сопряженным с повышенным расходом электроэнергии, и, в целом, к потере прибыли.

      • К сожалению, электроэнергетические компании не могут обеспечить тот уровень надежности и безотказности энергоснабжения, который необходим для потребителей, работающих во многих отраслях. Электрические сети непрерывно подвергаются действию возмущающих факторов и требуют эффективного управления, строящегося в зависимости от допустимых уровней перебоев в электроснабжении, принятых в каждом регионе.

      Каким образом клиент может регулировать энергопотребление более эффективно?


      Управление основными средствами
      Чтобы гарантировать эффективное и бесперебойное энергоснабжение, необходимо осуществлять регулярное техническое обслуживание и модернизацию электрической сети в течение всего ее жизненного цикла. Управление элементами систем энергоснабжения охватывает все виды деятельности, направленные на достижение перечисленных целей с наименьшими затратами. Эта деятельность осуществляется в соответствии с четырьмя планами поддержания работоспособности и модернизации оборудования:
      • техническое обслуживание (профилактическое и восстановительное);
      • модернизация (разработка новой конструкции и усовершенствование существующей);
      • текущий контроль (предупредительное техническое обслуживание, контроль гармоник, отслеживание потребления);
      • управление (информационная система).

      Текущий контроль
      • Быстрое отслеживание распространения возмущений и изоляция элементов, вызывающих их возникновение, имеют очень большое значение. Решение «Контроль распределения электроэнергии, формирование предупреждающих сигналов, протоколирование событий и анализ качества электроэнергии» позволяет отслеживать качественные характеристики электрической энергии и немедленно оповещать персонал о приближающихся неизбежных нарушениях энергоснабжения.  Если нарушение нормального функционирования все же произошло, предлагаемое решение позволяет пользователям быстро выявить и устранить неисправность и возобновить работу оборудования.
      • Решение «Ввод электрораспределительной сети в эксплуатацию», включающее в себя эффективное программное обеспечение, дает возможность запустить распределительную систему в эксплуатацию быстрее и с меньшими трудозатратами.
      • Каким образом оптимизировать использование объектов инфраструктуры? Решение «Оптимизация электрораспределительных систем» позволяет в автоматическом режиме формировать профили нагрузки, которые могут использоваться для выявления скрытых, неиспользуемых мощностей электрического оборудования зданий, этажей, фидеров, зон или отдельных единиц оборудования (например, распределительных щитов, шинопроводов, машин).  Это решение также обеспечивает автоматическое формирование отчетов о проверке резервного электрогенерирующего оборудования, давая пользователям уверенность в том, что резервные генераторы своевременно включатся при возникновении перебоев в энергоснабжении.

      Архитектура системы и оборудование
      Как на этапе проектирования, так и на этапе эксплуатации зачастую возникает необходимость разместить оборудование таким образом, чтобы уменьшить влияние возмущений (внутренних или внешних, постоянных или периодических):
      • Оборудование некоторых типов, включая блоки привода, преобразователи частоты, источники бесперебойного питания, дуговые печи, трансформаторы, фильтры и газоразрядные лампы создают искажения напряжения и гармонические помехи. Фильтрация гармонических искажений позволяет уменьшить или устранить гармоники, которые дополнительно нагружают электрическую сеть, вызывая перебои электроснабжения и снижая надежность оборудования и срок службы электрических устройств.
      • Чтобы обеспечить гарантированное энергоснабжение ответственных потребителей, необходимо уменьшить влияние перебоев в работе питающей сети, предотвратить и исключить простои. Для достижения этих целей должны использоваться стратегии, включающие в себя гарантированное поддержание электроснабжения ответственных потребителей. Они подразумевают использование архитектур электрических систем, построенных на основе соответствующего оборудования: резервных генераторов, устройств бесперебойного питания, систем включения резервных источников питания…. Разработка и монтаж таких систем осуществляется квалифицированными специалистами.

      Определения:
      - Надежность — способность оборудования и технологических процессов выполнять свои функции в полном объеме.
      - Безотказность — обеспечение гарантированного энергоснабжения или приемлемого уровня перебоев электроснабжения, определяемого требованиями, действующими в данном регионе.
        
       
      Подробности

      Подробности 

      Запрос информации о решениях, продукции и услугах

       

      Истории успеха

      • Hôpital La Timone (Марсель) – Франция