Select a country
Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Центры обработки данных
This image can't be displayed
 
 
 

Решения для центров обработки данных

 
 
 
 
 

Центры обработки данных

 
 

Основные задачи в отрасли

  • Серверная виртуализация – создает дополнительные проблемы, связанные с повышенным тепловыделением оборудования и образованием зон локального перегрева.
  • «Зеленые» вычислительные центры – повышенные мощности систем электропитания и охлаждения приводят к перерасходу средств.
  • Эффективность предприятия – совместимость и гибкость за счет применения комплексных, масштабируемых и модульных решений.
  • Консолидация серверов – приводит к повышенной плотности тепловыделения. 
  • Высокая энергетическая плотность – большинство вычислительных центров оснащено оборудованием с потребляемой мощностью 2 кВт на стойку, однако мощность нового оборудования уже достигает 30 кВт на стойку.
  • Упрощение и стандартизация – позволяют повысить скорость развертывания нового оборудования.
  • Единый поставщик решений – партнерство в целях наилучшего удовлетворения потребностей быстро меняющихся рынков, как краткосрочное, так и долгосрочное.
  • Аутсорсинг вычислительных центров – наличие большого количества клиентов и пользователей создает необходимость в программном обеспечении для более качественного обслуживания, как в самом центре, так и дистанционно.
  • Нормативные требования–новые стандарты, направленные на уменьшение выбросов углекислого газа.
  • Давление контроля затрат – участники мировой экономики внедряют строгие процедуры контроля затрат в вычислительных центрах; при этом затраты на электроэнергию приблизительно равны затратам на вычислительное оборудование.
  • Энергопотребление – менее половины электроэнергии доходит до вычислительного оборудования, остальная часть расходуется системами электропитания и охлаждения.

Что может предложить Schneider Electric?

  • Стандартные процессы реализации проектов позволяют упростить реализацию проекта в целом и обеспечить принятие правильных решений в требуемые моменты времени, что гарантирует соблюдение сроков выполнения проекта и сметы затрат, а также получение требуемой производительности.
  • Повышение эксплуатационной готовности поставляемых решений за счет уменьшения влияния ошибок, связанных с человеческим фактором, сокращения среднего времени восстановления работоспособности и обеспечения требуемой производительности в условиях использования оборудования высокой энергетической плотности.
  • Повышение гибкости благодаря применению стандартизованных компонентов, которые могут быть быстро сконфигурированы, подключены к источнику питания и установлены в качестве готового решения.  Модульность позволяет быстро масштабировать решения (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения).
  • Меньшая совокупная стоимость владения за счет применения модульных компонентов, которые позволяют использовать модель приобретения оборудования по мере роста потребностей, снижающую капитальные вложения.  Эксплуатационные расходы сокращаются за счет применения проектов и оборудования, оптимизированных по критерию энергосбережения, а также использования интегрированного программного обеспечения и систем управления.
  • Комплексные системы, разработанные и оптимизированные для использования в вычислительных центрах, позволяют предлагать эффективные решения, удовлетворяющие потребности в увеличении мощности систем электропитания и охлаждения. Наши решения повышают производительность вычислительных центров и, при этом, ускоряют их перемещение, модернизацию и расширение.
  • Проектирование по заказу для получения специализированных систем (программно-аппаратных комплексов), которые могут быть максимально адаптированы к любым требованиям.
  • Высокопрофессиональная служба технической поддержки мирового класса способна выполнить полный спектр работ по техническому обслуживанию, гарантируя уверенность в надежной работе оборудования после его установки.
 
 
 
 
 

Истории успеха

 
 

  • Компания EMC, США: Проектная экономия более 3 млн долларов в течение трех лет. Решения компании APC Professional Services.

 
 
 
 
 
 
 

Файлы для скачивания и полезные ссылки