Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Универсальные шкафы
Ваше оборудование эксплуатируется в тяжёлых условиях
 
 
 

В вашем шкафу управления происходит перегрев?

 
 

Остыньте! Мы легко решим эту проблему на холодную голову

   

Увеличение срока службы компонентов

Перегрев электрического и электронного оборудования повышает интенсивность его отказов и ставит под угрозу осуществление производственного процесса.

     
 

Остановка производства приводит к ощутимым финансовым потерям

В подавляющем большинстве случаев причиной аварийного отключения или сбоя функционирования электрооборудования и устройств в шкафах управления является перегрев. В зависимости от типа технологического процесса, неисправность может привести к потерям, доходящим до 50 тысяч евро в час.


 
 
 
 
 
 
 

Наши решения

Оборудование гаммы ClimaSys особенно подходит для применения в устройствах с высокой плотностью размещения силовой электроники, таких как электрораспределительные щиты и шкафы управления электродвигателями.

 
 
 
 
 
 
 
 
   
Download Proclima Software

Программное обеспечение для расчёта тепловых режимов ProClima

Бесплатный инструмент автодиагностики тепловых параметров

  • Просто введите в программу собранные температурные данные
  • После этого ПО ProClima предложит решение в соответствии с условиями окружающей среды в помещении или снаружи и характеристиками установленных электрических/электронных устройств.
   
  
 
Подробности

Подробности 

Загрузить техническое руководство по шкафам управления
 

Интерактивная брошюра по устройствам ClimaSys CU и CE