Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Распределение электроэнергии

            Новости: Распределение электроэнергии

            Контроль и мониторинг пускателей не требует усилий благодаря новой системе интеграции TeSys Solink

            "" 

            28/04/2014 – Теперь, автоматизированные системы управления пускателей становятся проще, благодаря новой системе интеграции TeSys Solink. Эта новая система устанавливается на обычный пускатель, который состоит из стандартных компонентов, таких как автоматические выключатели и контакторы. Вы можете подключить до 56 пускателей TeSys (до 30 кВт / 400 В) к логическим контроллерам, что позволяет легко сделать полное обновление установки.

            Упрощенное подключение, исключающее ошибки
            Все контрольные и командные клеммы автоматического выключателя и контактора индивидуально подключатся к интерфейсу SoLink через предварительно подготовленные контакты.

            Комплексное решение
            На базе логических контроллеров Modicon M221 / 241/251 , управление через SoMachine (платформа автоматизации), новое решение состоит из:

            • TM3 IO модуль ввода/вывода для подключения до 4-х пускателей к ПЛК
            • LU9R•• кабели с разъемом RJ45 (различной длины)
            • LAD5C•• модули присоединения TeSys SoLink под винтовые клеммы пускателей TeSys D
              или
            • LUFC00 модули присоединения

            Легко внедрить на протяжении всего жизненного цикла машины
            Интегрированное программное и аппаратное обеспечение делает функции контроля и управления простыми и оптимизироваными.

            TeSys Solink настоятельно рекомендуем в следующих случаях: контроль одного или нескольких пускателей через ПЛК, для машин или процессов, требующих легкой и быстрой замены пускателей.

            > Смотреть видео TeSys Solink
            > Discover Узнайте больше о системе TeSys Solink