Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Распределение электроэнергии

            Новости: Распределение электроэнергии

            Новое поколение безмоторных сигнальных маяков Harmony XVR3

            Безмоторные сигнальные маяки Harmony XVR3

            Новые маяки Harmony XVR3 обеспечивают более продолжительный срок службы оборудования, находят свое применение в системах безопасности цехов, на строительных площадках, в общественных местах, а также на спецтехнике и на мобильном оборудовании.

            Основные особенности сигнальных маяков Harmony XVR3:

            • Отсутствие мотора;
            • Возможность выбора между 10 световыми режимами работы в одном устройстве: вращение, мигание,
              мерцание с различной частотой;
            • Устойчивость к вибрациям;
            • Степень защиты IP65;
            • Встроенные светодиоды обеспечивают продолжительный срок службы и экономию электроэнергии;
            • Возможность применения внутри зданий и на улице;
            • Современный дизайн и высокая яркость свечения;
            • Продолжительный срок службы (20 000 часов) по сравнению с обычными маяками (до 2 000 часов);
            • Наличие международных сертификатов ЕАС, CE, RoHS;
            • Победитель в премии Red Dot industrial design award.

            Информация для заказа:

            Информация для заказа безмоторных сигнальных маяков Harmony XVR3