Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Распределение электроэнергии

            Новости: Распределение электроэнергии

            НОВИНКА! НОВЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ЛИТОМ КОРПУСЕ EASYPACT EZC на токи 400А/630А

            Компания ЗАО «Шнейдер Электрик» информирует, что с 16 июля 2014 года доступны для заказа со склада в Москве новые автоматические выключатели в литом корпусе EasyPact EZC на токи 400А/630А.

            Easypact EZC

            Новые выключатели выполнены в габаритах аппаратов Compact NSX, Easypact CVS с рото-активным принципом размыкания силовых контактов, с помощью которого обеспечивается исключительное ограничение токов короткого замыкания, влияющее на увеличение срока службы всей электроустановки.

            Easypact EZC40/630A оснащаются вспомогательными устройствами и аксессуарами от выключателей Compact NSX. Универсальность применения единых аксессуаров Compact NSX для аппаратов Easypact EZC, CVS позволяет клиенту сэкономить время и деньги на подбор и установку оборудования, оптимизировать расходы на поддержание склада компонентов и минимизировать возможность ошибок при подборе компонентов.

            По коммерческой политике выключатели EZC400/630 относятся к «Стандартная Лайт коллекция», поддерживаются на складе в Москве, тарифные цены доступны в новом тарифе ЗАО «Шнейдер Электрик» от 17.07.14. Ниже приведены тарифы на новые исполнения 3х-полюсных выключателей: