Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Распределение электроэнергии

            Новости: Распределение электроэнергии

            Schneider Electric выпускает новое энергоэффективное устройство для распределительных сетей

            Шинопровод I-line II 

            Компания Schneider Electric — мировой эксперт в области управления электроэнергией — выводит на рынок новое устройство для распределительного сетевого комплекса  – комплектный шинопровод Schneider Busway I-line II, призванный повысить надежность и энергоэффективность процесса передачи электроэнергии.

            Как отметил Марк Незет, вице-президент, руководитель бизнес-подразделения «Распределение электроэнергии» Schneider Electric: «Шинопроводы Schneider Busway I-line II представляют собой только часть предложения для распределительных сетей низкого и среднего напряжения, включающее в себя не только трансформаторы и электрические щиты, но и другие элементы. На базе этих решений можно создать оптимизированную, полностью скоординированную электроустановку с высоким уровнем производительности, который обеспечивается совместимостью всех электрических, механических, коммуникационных компонентов».

            Номинальный ток шинопровода от 800 до 6300 А. В устройстве использована «концепция единой шины заземления», которая обеспечивает эффективность соединения, защиту персонала и оборудования от поражения электрическим током. Две шины заземления шинопровода, представляющие собой его верхнюю и нижнюю панели, полностью охватывают "сэндвич" из фазных проводников и обеспечивают высокоэффективную защиту от замыкания на землю.

            Устройство испытано на соответствие стандартам МЭК и UL и сертифицировано на сейсмостойкость до 9 баллов. Шинопровод соответствует нормам KEMA-KEUR и ASTA Diamond. При производстве использована изоляция Mylar компании Dupont, чистая медь, биметаллическая технология, стальной/алюминиевый кожух. Большое поперечное сечение обеспечивает минимальные нагрев и падение напряжения.

            Благодаря специальной обработке по уникальной технологии Molecular Fusion, обеспечивающей диффузию молекул меди и алюминия под высоким давлением при большой температуре, электрические соединения шинопроводов Busway Schneider Electric с медными контактами перестали быть «узким местом». Шинопровод Schneider Busway I-line II объединяет такие преимущества, как низкое сопротивление контактов из меди и легкость алюминия, что обеспечивает высокую эффективность системы распределения электроэнергии. С помощью модуля связи можно получить удаленный доступ к данным отводного блока для облегчения управления электроустановкой.

            «Schneider Electric производит шинопроводы уже более 50 лет. За эти годы по всему миру установлено свыше 70000 км шинопроводов производства Schneider Electric. Если вытянуть их в одну линию, то можно обогнуть весь земной шар и выйти на второй виток вокруг Земли. Хотелось бы подчеркнуть, что мы тщательно следим за производством всех наших решений. Были ли наши продукты  произведены в Европе, Америке или Азиатско-Тихоокеанском регионе, их качество и конструкция отвечают одним и тем же стандартам Schneider Electriс», – прокомментировал Марк Незет.

            Обращаем Ваше внимание на основные преимущества нового продукта.

            • Выгодное ценовое позиционирование
            • Производство компании Schneider Electric
            • Изоляция Mylar компании Dupont
            • Биметаллическая технология контактов
            • Стальной / алюминиевый кожух
            • Номинальный ток до 6300 А
            • Высокая степень защиты до IP66
            • Сертифицирован на сейсмостойкость МРЗ 9 баллов

            Шинопровод I-line II доступен к заказу с 01 июля 2013 года.

            Для ознакомления с техническими деталями продукта предлагаем каталог и буклет I-line II на русском языке, либо обращайтесь к представителю компании в ближайший офис Schneider Electric.