Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Распределение электроэнергии

            Новости: Распределение электроэнергии

            Новая версия программы ProClima v5.2 RU

            Дорогие коллеги!
            Компания Schneider Electric рада предложить новую версию программы ProClima v5.2 RU.

            Напоминаем, что программа ProClima разработана Schneider Electric для выбора устройств управления микроклиматом для установки в универсальные шкафы серий Spacial и Thalassa.

            Программа обладает дружелюбным РУССКОЯЗЫЧНЫМ интерфейсом. При первом запуске программы необходимо выбрать русский интерфейс, этот выбор сохранится на все последующие запуски. Help в программе также русскоязычный.

            Программа распространяется среди клиентов и партнеров ЗАО Шнейдер Электрик на безвозмездной основе.
            Установочный пакет доступен на нашем сайте по адресу
            http://www.schneider-electric.com/ru/RU/download/document/ProClima5_DOT_2setupRU

            Размер файла 68Мб. Для установки требуются права администратора.

            Коротко об алгоритме работы в программе ProClima:
            1. Пользователь выбирает модель шкафа (серию, габариты, референс), а также его расположение (у стены, в нише, в ряду и пр.).
            2. Пользователь задает значения ожидаемых и требуемых температур внутри и снаружи шкафа (max и min значения).
            3. Пользователь задает известное значение рассеиваемой мощности внутри шкафа. В случае если данное значение неизвестно, в программе предусмотрена возможность его расчета. Пользователю необходимо перечислить параметры всех устройств, установленных в шкаф, которые могут выделять тепло, а также коэффициент их использования (например, для пускателей типа Звезда-Треугольник указать их мощность и кол-во, для авт.выключ. в литом корпусе – тип исполнения, номинальный ток, число полюсов).
            4. Пользователь указывает тип решения из предлагаемых программой вариантов, а также тип используемого при этом оборудования (вентиляторы, нагреватели и пр).
            5. Программа предлагает решение, референсы оборудования, способы установки. Отчет о решении может быть выгружен в формат Excel.

            Надеемся, программа оправдает Ваши ожидания.