Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Распределение электроэнергии

            Новости: Распределение электроэнергии

            Запуск продаж новых продуктов: линейки клеммных блоков серии NSYTR и клеммных коробок Spacial SBM

            Компания Schneider Electric сообщает о запусl 2;е продаж новых продуктов: линейки клеммных блоков серии NSYTR, пришедшей на смену серии клеммных блоков Серии AB1, и новых клеммных коробок Spacial SBM.

            Обращаем Ваше внимание на основные преимущества новых продуктов.

            Клеммные блоки NSYTR:

            Клеммные блоки NSYTR 
            • Выгодное ценовое позиционирование
            • 100% взаимозаменяемость с серией АВ1(включая габариты и типоразмеры)
            • Новый тип клемм с возможностью безопасного монтажа Push In(клеммы PIT)
            • Один комплект аксессуаров для всех типов новых клемм
            • Клеммы произведены из высококачественных материалов, позволяющих использовать данные изделия в широком температурном диапазоне: в условиях крайнего севера, а так же тропического климата с диапазоном применения от -60 до +130 °C
            • Имеют класс пожаробезопасности V0
            • Сертифицированы по нормам таможенного союза, пришедшим на смену нормам сертификации ГОСТ-Р
            • Сертифицированы и испытаны на напряжение до 1000В

            Линейка AB1 будет поддерживаться на складах Schneider Electric в России и будет доступна к заказу включительно по 01.08.2013. Складской запас по новым клеммным блокам NSYTR будет поддерживаться на всех складах в объеме, превышающем стандартный объём уходящей линейки. Складской запас по линейке NSYTR будет доступен в России с 15 апреля 2013 на складах в Москве и Екатеринбурге, а также на складе в Хабаровске с 22 апреля 2013 года.

            Для удобной замены изделий уходящей линейки AB1 предлагаем Вам автоматическую таблицу замен референсов.

            Промышленные клеммные блоки Spacial SBM:

            Промышленные клеммные блоки Spacial SBM 
            • Выгодное ценовое позиционирование
            • Наиболее популярные типоразмеры на рынке (42 типоразмера)
            • Наличие сертификатов ГОСТ на все изделия
            • Высокая степень защиты IP 66, IK10
            • Наличие изделий с обзорным стеклом
            • Возможность увеличения глубины изделий

            Промышленные коробки доступны к заказу с 01 апреля 2013. Складской запас по гамме стальных промышленных коробок будет доступен в России с 15 апреля 2013 на складах в Москве и Екатеринбурге, а также на складе в Хабаровске с 22 апреля 2013 года.

            Более подробную техническую информацию по новым гаммам продуктов вы сможете получить на странице сайта Schneider Electric в разделе "Универсальные шкафы".

            Для ознакомления с техническими деталями продукта предлагаем каталог Spacial SBM и Linergy TR на русском языке, либо обращайтесь к представителю или в ближайший офис Schneider Electric.