Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Распределение электроэнергии

            Новости: Распределение электроэнергии

            Новая серия автоматических выключателей Compact CVS от Schneider Electric

            Компания Schneider Electric – один из мировых лидеров в области управления электроэнергией – объявила о начале продаж в России новой серии автоматических выключателей Compact CVS. Эта серия унаследовала ключевые особенности автоматических выключателей Compact NSX, но отличается большей простотой и предназначена для малых и средних промышленных предприятий, а также OEM-производителей. Новая разработка Schneider Electric учитывает потребности клиентов в оптимизации производственных расходов.

            Ассортимент автоматических выключателей Compact CVS включает в себя аппараты на номинальные токи от 16 до 630 А с отключающими способностями 25, 36 и 50 кА. Для реализации функции защиты от перегрузок и короткого замыкания выключатели оснащены термомагнитным или электронным расцепителями сверхтока. Электронные расцепители, установленные в Compact CVS 400A и 630А, имеют возможность оперативного изменения параметров защитной характеристики (3 вида защиты от токов короткого замыкания и 6 установок тепловой защиты от 0,5 до 1 In). Это позволяет подбирать оптимальный режим  работы их систем защиты.

            Одно из преимуществ автоматических выключателей Compact CVS – простота установки. Выключатели этой серии обладают достаточно простой конструкцией, а все вспомогательные устройства легко монтируются в специальные ниши. Серия  Compact CVS обеспечивает потребителей оборудованием, способным реализовать электрическую защиту, при этом оптимизируя свои производственные затраты за счет исключения ненужных в каждом конкретном случае функций.

            Надежность и повышенные эксплуатационные характеристики автоматических выключателей Compact CVS компании Schneider Electric обеспечиваются рядом конструктивных и технологических решений. В выключателях использован запатентованный принцип рото-активного отключения. Они собираются в литых корпусах, изготовленных из стеклонаполненного полиамида, который обеспечивает устойчивость к деформациям, возникающим при коротком замыкании. Силовая и вспомогательные цепи полностью разделены, то есть корпус каждого из дополнительных устройств помещается в отдельную нишу. Это полностью исключает риск контакта с активными частями и повышает безопасность обслуживания и тестирования. Использование электронных расцепителей в выключателях Compact CVS гарантирует работоспособность выключателей при наличии коммутационных помех и грозовых перенапряжений. Важно, что эти аппараты не создают помех для другого электронного оборудования.