Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Распределение электроэнергии

            Новости: Распределение электроэнергии

            На российский рынок выходит новая конфигурация НКУ Okken 70-M от Schneider Electric

            Компания Schneider Electric – глобальный специалист в области управления электроэнергией – объявила о начале продаж в России новой конфигурации низковольтных комплектных устройств (НКУ) для распределения электроэнергии и управления электродвигателями Okken 70-М.

            Новое НКУ в линейке шкафов Okken МСС полностью совместимо с существующими конфигурациями и применяется в качестве колонны управления электродвигателями на токи до 2000 А., при этом себестоимость снижена на 15-25%.

            Okken 70-M соответствует требованиям управления электродвигателями и прочих сложных технологических процессов. В колонне установлена двойная система вертикальных шин, что позволяет уменьшить сечения шин и увеличивает полезное пространство. В новом НКУ обеспечен контроль температуры на шинах и силовых зажимах. НКУ легко встраивается в любое щитовое помещение и обладает отличной электрической, механической и электромагнитной совместимостью всех компонентов. Выдвижные функциональные блоки имеют четкое положение «Тест», которое достигается автоматически при обычном выдвижении блока. В результате гарантируется надежное электрическое разъединение силовых цепей, что обеспечивает максимальную безопасность выполнения работ.

            Новая модификация Okken 70-M предназначена для использования предприятиями энергетического комплекса, в том числе в нефтегазовой сфере, а также крупными промышленными и инфраструктурными объектами.