Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Распределение электроэнергии

            Новости: Распределение электроэнергии

            Расширение предложения автоматических выключателей гаммы EasyPact

            Одновременно с этим ЗАО Шнейдер Электрик расширяет предложение автоматических выключателей гаммы EasyPact, в котором наряду с 3х полюсными аппаратами на токи 250-400 Ампер предлагаются:

            • автоматические Выключатели 4полюсные от 100 до 400 А
            • 1p и 2p автоматические выключатели до 100 А
            •  3х и 4х полюсные выключатели, оснащенные встроенным устройством дифференциальной защиты (УЗО) с возможностью ступенчатой регулировки уставок УЗО по

            току утечки от 0,1 до 1,0 А и
            времени срабатывания УЗО от 0,0 до 1,0 с.