Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Распределение электроэнергии

            Новости: Распределение электроэнергии

            Обновление каталога Multi 9

            Компания "Шнейдер Электрик" сообщает об обновлении каталога по модульному оборудованию для распределительных сетей низкого напряжения на токи от 0,5 до 125 А (Multi 9)
            Обновлены и добавлены следующие разделы:
            - C60LMA, автоматические выключатели, кривая МА,
            - C60H-DC, автоматические выключатели постоянного тока,
            - ATm, ATm3 и ATm7, автоматические устройства повторного включения для мотор-редукторов  Tm, TmC120,
            - SBI, комбинированные разъединители-предохранители,
            - IHP, программируемые реле времени,
            - MIN, MINs, MINp, MINt и PRE, регуляторы выдержки времени и устройство предупреждения об отключении освещения,
            - IC50, IC 200, IC 2000, IC 2000 P, сумеречные выключатели,
            - STD, SCU, диммеры,
            - PK, PK PratiKa, промышленные разъемы.
            Скачать новый каталог в электронном виде можно здесь