Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Распределение электроэнергии

            Новости: Распределение электроэнергии

            Новая серия немецких электроустановочных изделий ELSO

            В июне 2008 г. официально на российском рынке анонсирована новая серия немецких электроустановочных изделий ELSO, производимая на одноименном заводе под брендом Schneider Electric группы Шнейдер Электрик в Германии.

            ELSO – немецкая серия для продаж в России:

            • Дизайн серии c характерными немецкими акцентами по достоинству оценен российскими потребителями (результаты маркетинговых исследований);
            • Серия ELSO представлена широким выбором изделий, создающим комфорт в доме: 5 диммеров, 3 термостата, в т.ч. программируемый термостат для теплого пола;
            • Материал пластика – дюропласт: не царапается, не выгорает на солнце и не притягивает пыль;
            • Цветовая гамма в белом и бежевом цветах;
            • В состав серии входят многопостовые рамки до пяти постов для вертикальной и горизонтальной установки.
             

            Типовые объекты для установки серии ELSO - это жилые помещения (индивидуальные дома и квартиры, коттеджи), малые офисы, магазины, рестораны и другие объекты, по применяемым функциям близкие к жилым помещениям

            Ассортимент серии:

            • Выключатели 10АХ с быстрозажимными клеммами
            • Розетки 16А с винтовыми клеммами
            • Информационные (производства Rutenbeck Германия) и телекоммуникационные розетки
            • Функции комфорта в доме: диммеры (поворотно-нажимные до 1000 Вт, электронный потенциометр, универсальный диммер для любого типа нагрузки до 400 Вт), термостаты (комнатный, для теплого пола, программируемый для теплого пола)

            Соответствие ГОСТ Р:

            Все изделия серии ELSO отвечают требованиям и стандартам ГОСТ Р и МЭК и получили Сертификаты Соответствия ГОСТ Р. Гарантии высокого качества изделий подтверждают европейские стандарты качества (VDE OVE, KEMA)

            Подробную информацию по продукции ELSO Вы можете найти на странице Каталога продукции