Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Системы электропитания и охлаждения
Нажмите, чтобы ознакомиться с продуктовым предложением для систем электропитания и охлаждения
""
Узнайте о системах кондиционирования для центров обработки данных
 
 
 

Системы электропитания и охлаждения

 
 

Предложение систем электропитания и охлаждения

Компания Schneider Electric является мировым лидером в области управления электроэнергией. В наше предложение систем электропитания и охлаждения входят следующие элементы:

  • Защита от многих первичных причин потери данных, повреждения и простоя оборудования
  • Устройства и услуги для организации резервного электропитания переменным и постоянным током
  • Надёжное, качественное и инновационное электроснабжение оборудования, от настольных компьютеров до центров обработки данных и целых предприятий
  • Комплексные решения, пригодные для реализации как в домашних условиях, так и на предприятии
  • Улучшенные управляемость, эксплуатационная готовность и эффективность
  • Решения для чувствительных электронных сетей, коммуникационного и промышленного оборудования любого формата.
  
 
Подробности

Подробности 

Запрос информации о решениях, продукции и услугах

 

Согласно данным Gartner Research 50% всех центров обработки данных, построенных до 2002 года устареют к 2008 году по причине недостаточности питания и охлаждения. Задачи питания и/или охлаждения сегодня образуют единую крупнейшую проблему для руководителей центров обработки данных.

 

Узнайте о продуктах и услугах APC

 

Подробная Информация о ITB