Автоматизация и безопасность зданий
                           
                           
                           

                          Контроль доступа

                          Защитите каждую точку доступа в Вашем здании

                           
                           
                           

                          Контроль доступа к инженерным системам здания необходим для обеспечения надежных и безопасных условий работы. Компания Schneider Electric проектирует, производит, устанавливает и обслуживает многофункциональные системы контроля доступа, удовлетворяющие самым жестким требованиям безопасности. Наши системы поддерживают кодирование и идентификацию, защищающие связь между контроллерами и рабочими станциями от несанкционированного вмешательства. Возможности наших систем контроля доступа:

                          • Простой контроль точек доступа (дверей, ворот, паркингов, лифтов, производственных помещений, центров обработки данных, исследовательских лабораторий, операционных и т. д.)
                          • Гибкое планирование доступа
                          • Настраиваемые формы и шаблоны для создания и управления уровнями доступа персонала
                          • Точная идентификация по бейджам или биометрическим данным
                          • Доступ к определенным зонам защиты с помощью разрешений
                          • Системы с единой карточкой, позволяющие децентрализовать контроль зон защиты
                          • Гибкое программируемое, масштабируемое сетевое решение
                          • Прозрачная интеграция с другими приложениями по защите, бейджинговыми системами и системами регистрации персонала
                          • Совместимость с устройствами других производителей, простое расширение, долгосрочная защита инвестиций благодаря использованию открытых протоколов

                           

                          Обеспечьте многофункциональное управление всей системой с рабочих станций или через

                          Наш комплексный подход к безопасности обеспечивает единую точку контроля всех систем защиты с рабочих станций или через защищенные Интернет-каналы. Единая система обеспечения безопасности и единая точка обзора всех систем делают мониторинг, контроль и защиту объектов проще и эффективнее.

                            
                           
                          Подробности

                          Подробности 

                          Буклет