Select a country
Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Автоматизация и безопасность зданий
                            Buildings business
                             
                             
                             
                             
                             

                            Единая система. Единая компания. Комплексный подход.

                             Решения, которые предлагает Schneider Electric для зданий, это не просто системы управления HVAC, контроля доступа, видеосистемы безопасности и управление освещением. Прежде всего, это комплексный подход к управлению зданием и интеграция всех систем в единый механизм, обеспечивающий его безопасное и надежное функционирование и позволяющий существенно снизить (до 30%) эксплуатационные расходы.

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

                            Мегапроизводительное создание цифровых видеоизображений для целей безопасности — это здесь.

                            Новейший, отмеченный наградами инновационный продукт Pelco — Sarix™, фирменная революционная технология, обеспечивающая IP-камерам высокое разрешение, расширенные возможности работы при слабом освещении, устойчивую цветопередачу и сверхбыструю обработку изображений.

                            TAC Vista - наиболее открытая, масштабируемая и дружественная IT-система управления оборудованием здания

                            Система управления оборудованием здания TAC Vista позволяет управлять ОВКВ, освещением, контролем доступа, охранной сигнализацией и другими функциями. Построенная на открытом протоколе LonWorks, она является одной из самых масштабируемых и дружественных IT-систем в отрасли.

                            > Узнайте больше о системе TAC Vista 

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                              
                             
                            Подробности

                            Подробности 

                            Мы поможем Вам

                             
                              
                             

                            Дополнительные ссылки