Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Автоматизация и системы безопасности зданий
     
     
     

    Комплексные решения для управления зданиями

     
     
        Как внедрить комплексное решение, охватывающее системы автоматизации, обеспечения безопасности, распределения электроэнергии и жизнеобеспечения здания?
    Решения компании Schneider Electric соответствуют требованиям комплекса Ideapark, расположенного в Финляндии.

    Торговый комплекс Ideapark, расположенный недалеко от города Тампере в Финляндии — это место, в котором можно отлично провести долгий зимний день. Компания Schneider Electric ежедневно обеспечивает комплекс Ideapark электроэнергией.

    От автоматизации здания до распределения электроэнергии и управления системами жизнеобеспечения
    В Финляндии компания Schneider Electric и ее филиал TAC начали участвовать в этом амбициозном проекте на этапе его планирования — в качестве технических консультантов. Это раннее знакомство с проектом позволило соединить оптоволоконную систему управления с сетью управления энергопотреблением, в которой выполняется оценка, анализ и распределение энергии. Кроме того, использование таких дополнительных систем, как контроллеры частоты для приточных агрегатов и насосы системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК), позволило сократить трудозатраты, расходы на установку оборудования и монтаж электропроводки.
    В результате потребление тепловой энергии сократилось в восемь раз по сравнению со средними цифрами для торговых комплексов Финляндии.
    Затем компания Schneider Electric взяла на себя управление системами жизнеобеспечения комплекса на десятилетний срок. Помимо этого компания занимается вопросами выбора поставщиков ИТ-услуг и работы с ними, а также службами охраны, пожарной безопасности, уборки и утилизации отходов.

    Преимущества эффективного управления энергопотреблением
    «Компания Schneider Electric продемонстрировала возможность значительного сокращения расходов на энергию, используемую при эксплуатации зданий. Снижение текущих расходов не только за короткий срок увеличивает эксплуатационную прибыль, но и повышает окупаемость инвестиций для застройщиков, — утверждает Генри Сукари (Henry Sukari), директор-распорядитель комплекса Ideapark, — особенно при продаже недвижимости». Кроме того, к клиенту регулярно поступает информация об энергопотреблении, которое можно регулировать, работая в удобной и эргономичной среде.

      
     
    Подробности

    Подробности 

    Центр Ideapark в цифрах

    7 миллионов посетителей в 2007 г.
    180
    арендованных площадок, магазинов, ресторанов на 100 000 м²

    Мгновенный поиск решения
    Автоматикаи системы безопасности зданий
    > ОВКВ
    > Управление освещением
    > Информационный центр
    > Обеспечение безопасности: контроль доступа + система охранного видеонаблюдения (140 телекамер) + система обнаружения пожара

    Распределение электроэнергии:
    > распределительное оборудование СН, трансформаторы СН/НН, распределительное оборудование НН
    > Шина + распределительные щиты арендаторов

    Критическая мощность: источник бесперебойного питания (UPS)

    Услуги: системы жизнеобеспечения

    Преимущества
    500 000 евро было сэкономлено на кабельной проводке
    Потребление тепла снизилось в 8 раз *
    Потребление электроэнергии снизилось на 56 % *
    Снижение затрат на техническое обслуживание и упрощение проводимых работ

    * По сравнению со средним потреблением для развлекательных центров в Финляндии (кВт·ч/м3)
    Источник: экспертная организация «Motiva», работающая в энергетическом секторе. Эта компания предоставляет экспертные услуги, направленные на развитие эффективного использования энергии и использование возобновляемых источников энергии. Услугами компании пользуются государственные административные органы, коммерческие организации, сообщества и конечные потребители.