Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Автоматизация и управление

      Новости: Автоматизация и управление

      Компания Шнейдер Электрик рада сообщить о начале продаж новой линейки ЧМИ-контроллеров Magelis HMI SCU!

      Ультрасовременный дисплей

      Новая линейка Magelis HMI SCU представлена двумя типами контроллеров с диагоналями 3’’5 и 5’’7 дюймов. Каждый контроллер имеет TFT дисплей с поддержкой 65 тыс. цветов, который обеспечивает прекрасную визуализацию для систем упарвления.

      ЧМИ-контроллеры Magelis HMI SCU

      Коммуникационные возможности

      • USB (для подключения USB аксессуаров)
      • Последовательный порт RS232C/485 и CANopen (для управления приводами и удаленными устройствами)
      • Порт Ethernet с поддержкой Web-сервисов

      Гибкость и удобный монтаж

      Процессорный модуль подключается напрямую к дисплею через отверстие 22мм или монтируется на DIN-рейку с помощью специального кабеля.

      Простота подключения

      ЧМИ-контроллер Magelis SCU имеет встроенные дискретные входы/выходы с функиями быстрого счёта и аналоговые входы/выходы для подключения датчиков температуры.

      Подключение осуществляется с помощью съемных клеммных блоков.

      Cъемные клеммные блоки

      Экономия места в шкафу

      Благодаря компактности и инновационной конструкции Magelis SCU позволяет освободить место в шкафу, которое резервируется под ПЛК и идеально подходит для систем с ограниченным пространством. Помимо экономии места в шкафу, решение на базе ЧМИ-контроллера HMI SCU в сравнении с классической схемой ЧМИ + ПЛК, является более экономичным.

      Программное обеспечение

      ЧМИ-контроллер Magelis SCU является частью концепции гибкого управления промышленным оборудованием и программируется в ПО SoMachine

      Электронный каталог на англ. языке ЧМИ-контроллеров Magelis HMI SCU доступен для скачивания в разделе  Products > HMI (terminals and industrial PC)> Human Machine Interface controllers > Magelis SCU   на сайте www.schneider-electric.com. Прямые ссылки для скачивания документации: