Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Автоматизация и управление

      Новости: Автоматизация и управление

      Расширение предложения твердотельных реле Zelio

      Уважаемые партнеры, для заказа стали доступны новые серии твердотельных реле.

      Компактные твердотельные реле SSL

      Реле SSL имеют различные конфигурации входного и выходного напряжения и применяются для переключения цепей переменного и постоянного тока.

      • Реле шириной 5 мм, розетка шириной 6,3 мм
      • Широкий выбор розеток с номиналами от 5 до 60 В и диапазоном напряжения от 110 до 230 В
      • Ток нагрузки от 100 мА до 3,5 А

      Компактные твердотелые реле SSL  Твердотельные реле Zelio 

      Встроенная цепь защиты со светодиодным индикатором в розетке

      • Надёжная защита реле вне зависимости от используемого напряжения питания
      • Светодиодный индикатор питания и состояния реле
      • Полностью закрытый корпус со степенью защиты IP67

      Простая эксплуатация и обслуживание комплекта реле + розетка

      • Использование рычага-держателя для замены реле
      • Соединительная перемычка предлагается в качестве аксессуара
      • Защёлка розетки подходит для всех стандартных DIN-реек 35 мм
      • Простой монтаж на DIN-рейке
      • 2 способа присоединения проводов на выбор, подходящие для большинства видов применения

      Модульные твердотельные реле SSM

      Реле серии SSM предоставляют пользователям беспрецедентную модульность и экономически эффективную комбинацию размеров и номинальных токов.

      Предложение включает в себя одно- и двухканальные реле

      • Оригинальная конструкция корпуса со степенью защиты IP20
      • Встроенный радиатор не имеет доступных для прикосновения горячих металлических поверхностей, что повышает безопасность эксплуатации
      • Простой монтаж на стандартной DIN-рейке 35 мм с помощью фиксирующей защёлки; присоединение проводов к винтовым клеммам
      • Случайное срабатывание для коммутации резистивной нагрузки и срабатывание при переходе
        напряжения через ноль для коммутации индуктивной нагрузки

      Одноканальные реле SSM

      • Ширина 11 мм и 18 мм
      • Номинальный выходной ток 6 А и 12 А
      • Выбор номинальных напряжений

      Имеются конфигурации входов/выходов переменного и постоянного тока

      Двухканальные реле SSM

      • Ширина 18 мм
      • Два независимых выходных канала 6 А
      • Выбор номинальных напряжений

      Имеется конфигурация с входным напряжением постоянного тока и выходным напряжением переменного тока

      Трёхфазные твердотельные реле SSM. Радиаторы Zelio

      Трёхфазные мощные реле, идеально подходящие для работы в неблагоприятной окружающей среде и для применения в тяжёлой промышленности.

      • Серия трёхфазных реле, предназначенных для коммутации силовых цепей
      • Номинальная нагрузка до 50 А при 530 В пер. тока на канал
      • Соответствие требованиям ЭМС для надёжного функционирования в неблагоприятной окружающей среде
      • Внешняя защита от переходных процессов не требуется
      • Светодиодные индикаторы состояния входов
      • Случайное срабатывание для коммутации резистивной нагрузки и срабатывание при переходе напряжения через ноль для коммутации индуктивной нагрузки
      • Радиаторы Zelio обеспечивают эффективное рассеивание тепла, генерируемого в твёрдотельных реле во время их работы 
      • Увеличивают срок службы реле
      • Повышают надёжность и эффективность реле

      Более подробная информация в каталоге по продукции.

      При возникновении вопросов обращайтесь к менеджеру по продукции – Соломянюк Алексей, aleksej.solomyanyuk@schneider-electric.com, (495) 777-99-90, доб. 12-59