Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Автоматизация и управление

      Новости: Автоматизация и управление

      Внимание! Важное напоминание о положении дел с программным обеспечением Monitor Pro

      Уважаемые клиенты, напоминаем, что лицензии на программное обеспечение Monitor Pro с 1 января 2013 года перестали быть доступными для приобретения.

      С этой же даты, авторизационные коды для активации и авторизационные коды, позволяющие устанавливать обновления для программного обеспечения Monitor Pro, будут доступны на платной основе до 31 декабря 2017 года. С 1 января 2018 года все авторизационные коды станут недоступными.
      В настоящий момент на программное обеспечение действует ограниченная техническая поддержка, которая включает следующее:

      • Ответы на вопросы;
      • Предоставление решений только для известных проблем;
      • Консультации по миграции.

      Schneider Electric, в рамках модернизации систем диспетчеризации использующих устаревшее программное обеспечение Monitor Pro, предлагает профессиональный сервис по автоматизированной миграции на современное программное обеспечение Vijeo Citect.

      В рамках этого предложения действуют скидки в размере 50% от тарифа на приобретение лицензий программного обеспечения Vijeo Citect и скидки в размере 20% на услуги профессионального сервиса по автоматизированной миграции. При заключении контракта на миграцию, клиенты получают возможность провести у себя аудит систем автоматизированного управления силами специалистов нашего сервиса.

      Более подробную информацию о предложении Schneider Electric по миграции на современное программное обеспечение Vijeo Citect можно узнать через центр поддержки клиентов по телефонам:
      8 (495) 777-99-88, 8 (800) 200 64 46.