Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Автоматизация и управление

      Новости: Автоматизация и управление

      Внимание! Новая линейка терминалов Magelis

         

      Magelis™ GTO - новый стандарт терминалов оператора!

      Современный дисплей
      Все модели оснащены TFT экраном с 65 тыс. цветов, который обеспечивает наилучшую визуализацию из всего диапазона Magelis.Конструкция панели со светодиодной подсветкой позволяет обеспечить максимальное энергосбережении благодаря функции снижения яркости экрана.

      Простота установки и устойчивое предложение
      Для новой линейки потребуются такие же монтажные вырезы как и уже существующие, что позволит установить новую панель в кратчайшие сроки, когда текущую панель нужно будет заменить. То же программное обеспечение Vijeo Designer позволяет немедленную перезаливку уже готовой программы.

      Адаптированный для вашей среды
      Непрерывная работа до 55 ° C. Дополнительные крышки защищают от химических веществ и обеспечивают степень защиты IP67. Линейка имеет следующие сертификаты: Морской (в том числе палуба), ATEX (Зона 2/22) и ISA 1212.

      Специфическая линейка разработана дляприменений в фармацевтической и пищевой промышленности
      Специальные версии соответствуют DIN EN 1672-2 "Машины для пищевой промышленности - Требования Безопасности и Гигиены». Они имеют степень защиты IP66K, крышку из нержавеющей стали марки 304. Полное и прозрачное отслеживание процесса достигается с помощью ПО МОВ и специальной утилиты IDS, совместимых со стандартом CFR21 часть 11.

      Повышение эффективности удаленного доступа для последующего ввода в эксплуатацию, мониторинга и диагностики
      Приложение Vijeo Design'Air для Android или IOS планшетов и смартфонов позволяет удаленно подключаться к HMI терминалу по Wi-Fi сети и иметь графическое представление HMI терминала на планшете и смартфоне.

      Таблицы замены терминалов XBT GT и терминалов HMI GTO

      Линейка XBT GT Новые терминалы HMI GTO (Требуют версию Vijeo Designer >= V6.1 и выше)                          Механический адаптер
      XBT GT1100
      XBT GT1130
      XBT GT1105
      XBT GT1135
      XBT GT1335
      XBT GT2110
      XBT GT2120
      XBT GT2130
      XBT GT2220
      XBT GT2330
      XBT GT4230
      XBT GT4330
      XBT GT5230
      XBT GT5330
      XBT GT6330
       HMI GTO1300
       HMI GTO1310
       HMI GTO1300
       HMI GTO1310
       HMI GTO1310
       HMI GTO2300
       HMI GTO2310
       HMI GTO2310
       HMI GTO2310
       HMI GTO2310
       HMI GTO4310
       HMI GTO4310
       HMI GTO5310
       HMI GTO5310
       HMI GTO6310












      XBT ZGC04