Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Автоматизация и управление

      Новости: Автоматизация и управление

      Новые преобразователи частоты Altivar 61 с системой активного подавления гармоник

      Компания Schneider Electric рада сообщить о запуске новой серии комплектных преобразователей частоты Altivar 61 Плюс Low Harmonic (преобразователь с системой активного подавления гармоник).

       

      Основные преимущества:

      Обеспечивается низкий уровень гармоник:

      • THDi менее 5% во всех режимах работы
      • Не требуется трансформатора для развязки
      • Встроенный радиочастотный фильтр, класс C3
      • Синусоидальный ток сети
      • Коэффициент cos Phi ≈ 1 (также и для малой нагрузки)

      Поддерживается непрерывный режим работы:

      • Возможность работа в слабых сетях и от дизельного генератора
      • Широкий диапазон частоты сети питания
      • Внутренний источник 24В DC позволяет поддерживать удаленный доступ даже при отключении сетевого контактора

      Улучшение характеристик двигателя:

      • Уменьшение потерь в двигателе
      • Повышенное выходное напряжение даже при полной нагрузке двигателя
      • Оптимальная защита двигателя с дополнительным дросселем двигателя

      Простое проектирование:

      • Модульные варианты конструкции с возможность размещения дополнительного оборудования заказчика

      Архитектура базового исполнения “ATV61EXC●●●●N4H”: