Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Автоматизация и управление

      Новости: Автоматизация и управление

      Schneider Electric представляет новую серию беспроводных кнопок

      Компания Schneider Electric объявляет о расширении популярной линейки устройств управления и сигнализации Harmony XB4/XB5. Новая серия беспроводных и не использующих батареек кнопок XB5R доступна в составе комплектов, включающих в себя передатчик и приемник. Эта функциональность позволяет легко устанавливать и использовать комплекты в промышленных средах. Серия кнопок XB5R становится все более популярной в России.

      Беспроводная технология позволяет экономить до 20% расходов, связанных с установкой устройства, по сравнению с традиционными проводными решениями. Оборудование работает благодаря радиосигналу по протоколу ZigBee, который посылается от нажатой кнопки приемнику. Данное решение обеспечивает постоянную готовность к работе, вносит свой вклад в сохранение окружающей среды и исключает необходимость обслуживания батареи, зарядки аккумулятора и расходов на утилизацию.

      Расстояние срабатывания кнопки XB5R от Schneider Electric достаточно велико – от 25 м до 100 м в зависимости от установки, что позволяет обеспечить дополнительную защиту для пользователей и оборудования.

      Schneider Electric является первой компанией, предложившей готовое беспроводное решение Plug And Play комплектов с парными передатчиком и приемником. Это позволяет сделать процесс заказа простым и способствует быстрому внедрению.

      Комплекты состоят из 24 B DC, непрограммируемого приемника с одним релейным выходом или 24-230B AC / DC программируемого приемника с двумя релейными выходами. Включение питания, приема сигнала и другие параметры отображаются на светодиодной передней панели программируемого приемника.

      В качестве компонентов доступны дополнительные ZB4 и ZB5 передатчики. Для применений с ПЛК доступен также программируемый приемник с четырьмя PNP выходами. Среди аксессуаров также доступны внешняя антенна для повышения расстояния передачи сигнала и эргономичный бокс для удаленного использования.