Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Автоматизация и управление

      Новости: Автоматизация и управление

      Новая серия блоков питания Phaseo ABL4

      Компания "Шнейдер Электрик" рада сообщить, что открыты продажи на новую линейку продукции - блоки питания Phaseo ABL4.

      Блоки питания ABL4 являются заменой существующей универсальной серии импульсных блоков питания серии ABL8 RP/WP.

      Новые источники питания обеспечивают выходной ток от 3.5 до 40А и применяются для однофазных и трехфазных сетей.

      Благодаря высокому кпд эти источники питания являются одними из самых компактных среди представленных на рынке и занимают мало места в шкафах.

      Компактные импульсные источники питания ABL4 RS/WS обеспечивают подачу постоянного напряжения, необходимого для питания 24В пост. тока систем управления мощностью от 85 до 960Вт.

      Новая линейка представлена 7 различными модулями, чтобы полностью отвечать требованиям широкого круга применений в промышленности. Использование технологии импульсной регулировки гарантирует требуемое качество тока на выходе, а компактные размеры модулей позволяют экономить до 50% места в шкафах.

      Новая линейка ABL4 полностью заменит предыдущую универсальную серию блоков питания Phaseo ABL8 RP/WP. При этом блоки питания ABL4 остаются полностью совместимыми с функциональными модулями ABL8 (ABL8B, ABL8RED, и т.д.), что по-прежнему обеспечивает полноценный сервис - непрерывность функционирования системы в случае потери питания или перегрузки цепи.

      • Оптимизируйте Ваши расходы
        Перегрузочная способность: 1,5In в течение 5 секунд (+50%)
        Новая модель с выходным током на 30А
        Модель ABL4RSM24200 имеет встроенный диод резервирования
        Диагностика неисправности при помощи светодиодных индикаторов и реле выходного напряжения
        Съемные винтовые клеммы на моделях мощностью до 240Вт включительно
      • Дополнительные преимущества
        Буферный модуль ABL8B и аккумуляторные батареи для непрерывного энергоснабжения
        Модуль ABL8RED для резервирования источников питания
      • Надежность работы
        Стабильное выходное напряжения даже в случае кратковременных перегрузок
        Работоспособность трехфазных источников питания при обрыве фазы (ABL4W)
        Минимальное внутреннее потребление энергии и выделение тепла
        Защита от перегрузок и коротких замыканий в выходной цепи, тепловая защита
      • Вся продукция сертифицирована ГОСТ и доступна на нашем складе.
      • Более подробную информацию о новых блоках питания в каталогах и брошюрах на русском языке, доступных в электронном виде на странице Phaseo ABL4