Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Автоматизация и управление

      Новости: Автоматизация и управление

      Панели оператора Magelis STO и Magelis STU

       

      Компания "Шнейдер Электрик" рада сообщить, что открыты продажи на новую линейку продукции - панели оператора Magelis STO и Magelis STU.

      Новые продукты дополнят гамму компактных панелей оператора Magelis
      Более компактные, более простые в монтаже, более открытые новые панели идеально подходят для ОЕМ решений в области промышленности и инфраструктуры: сенсорный экран, удобный монтаж, бесплатное программное обеспечение, загрузка приложения через флеш-накопитель USB и т.д.

      • Экономичность
        Уменьшите общую стоимость Вашего HMI решения благодаря преимуществам новых панелей: пользовательско-дружественный дизайн, простота установки и использования, конфигурирование через единое ПО, упрощенные диагностика и обслуживание, доступные цены.
      • Инновационная монтажная система
        Панели Magelis STO и Magelis STU могут быть установлены без использования инструментов!
         - Монтаж при помощи пружинных зажимов для HMI STO.
         - Инновационная монтажная система в отвертстие диаметром 22 мм (под "кнопку") для HMI STU. Просто соедините две части панели через отверстие 22 мм и закрепите  щелчком!

       

      • Интуитивное конфигурирование 


        Конфигурирование данных панелей через единое для всей гаммы панелей оператора Magelis ПО Vijeo Designer V5.1 является неоспоримым преимуществом данной линейки, давая возможность использования множества дополнительных функций: Web-Gate, рецепты, библиотека графических объектов и т.д. Для конфигурирования панелей Magelis STO/STU ПО является бесплатным при использовании его в демо-режиме. Коммерческая версия ПО поддерживает всю новую линейку панелей оператора Magelis.
      • Широкие коммуникационные возможности
        Наряду со стандартным последовательным портом RJ45 с поддержкой протокола RS485/232 и 2 портами USB (мини-USB, тип В, и 1 стандартный USB, тип А), панели Magelis STU оснащены встроенным разъемом для подключения к сети Ethernet, что обеспечивает более быструю передачу данных, поддержку дополнительных протоколов  и служб.
      • Вся продукция сертифицирована ГОСТ и доступна на нашем складе.
      • Панель HMI STO 511 можно также заказать в составе промо-набора VJDSTKSTO511, в который помимо панели входит также USB флеш-накопитель с демо-версией Vijeo Designer 5.1. Таким образом, приобретая данный набор, Вы получаете комплексное решение по привлекательной цене. (В соответствии с политикой компании данные промо-наборы могут продаваться в количестве, не превышающем один экземпляр каждого типа для одного клиента.)
      • Более подробную информацию о новых панелях можно найти в каталогах и брошюрах на русском языке, доступных в электронном виде на странице Magelis STO, STU.