Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Автоматизация и управление

      Новости: Автоматизация и управление

      Открытие продаж на терморегуляторы Zelio Control REG

      Компания "Шнейдер Электрик" рада сообщить, что открыты продажи на новую линейку продукции  - терморегуляторы REG. 

      Новые продукты дополнят гамму реле контроля Zelio Control. Терморегуляторы полностью адаптированы к требованиям промышленности.
      Предложение представлено тремя основными типами терморегуляторов:

      24х48мм
       - Оптимизированные размеры и производительность
       - Регулирование температуры за оптимальную цену
       - Малые размеры лицевой панели
      48х48мм
       - Широкий набор функций в сочетании с превосходными характеристиками
       - Оптимальное соотношение размера/производительности
       - Адаптированы для большинства применений
      96х48мм
       - Элегантный дизайн, позволяющий осуществить полную интеграцию в лицевую панель машин
       - Интуитивен в процессе эксплуатации и обладает широкой функциональностью
       - Производительность, дизайн, расширенные функции

      Снабженные коммуникационным портом Modbus, а также встроенными расширенными функциями (PID, автонастройка, нечеткая логика, построение графиков временных зависимостей и т.д.), терморегуляторы Zelio Control REG обеспечивают максимальную простоту при монтаже и в процессе эксплуатации.

      • Для оптимизации времени настройки и параметризации терморегуляторов используется программное обеспечение ZelioControl Soft.

      Программное обеспечение едино для всех типоразмеров линейки терморегуляторов, в нем доступны упрощенная регулировка параметров и сохранение текущих конфигураций.
      В итоге экономится до 70% времени на параметризацию!
      ПО распространяется бесплатно, есть возможность загрузить его с нашего сайта.

      • Вся продукция сертифицирована ГОСТ.
      • Более подробную информацию о терморегуляторах можно найти в каталоге "Компоненты систем автоматизации и управления", доступном в электронном виде.