Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Автоматизация и управление

      Новости: Автоматизация и управление

      Универсальный графический терминал VW3A1101

      Уважаемые коллеги,

      Рады вам сообщить, что с августа 2009 г. выносной графический терминал VW3A1101 поддерживает настройку, управление и диагностику ПЧ Altivar 71, Altivar 61 и Altivar 312 с интерфейсом на русском языке (CPU: V1.2IE09 FLASH: V1.1IE22).

                Мы предлагаем единый удобный аксессуар для самых востребованных на рынке ПЧ.
      Принадлежности для выносной установки терминала:

      1. Графический выносной терминал VW3A1101
      2. Выносной комплект IP54 VW3A1102
      3. Крышка IP65 VW3A1103
      4. Удлинительный кабель VW3A1104R***
      5. Адаптер RJ45 типа “гнездо/гнездо” VW3A1105