Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Автоматизация и управление

      Новости: Автоматизация и управление

      Запуск Ст@ртового набора XBTN&Zelio Logic и комплекта XBTN для Zelio Logic

      Компания "Шнейдер Электрик" сообщает о запуске Ст@ртового набора XBTN&Zelio Logic  и Комплекта XBTN для Zelio Logic, а также представляет новый протокол для Zelio Logic в новой версии Vijeo Designer Lite V1.3

      Новый кабель SR2CBL08 позволяет теперь напрямую, без дополнительного коммуникационного модуля Modbus подключать терминал оператора XBT к Zelio Logic. В итоге Вы выигрываете в производительности, простоте и стоимости решения.

      Ст@ртовый набор XBTN&Zelio Logic VJDSTKXBTNSR2, предназначенный для ознакомления с новым решением, включает в себя:

      • терминал XBTN 401
      •  интеллектуальное реле Zelio Logic SR2B121BD
      •  VijeoDesigner Lite V1.3 (с 1 соединительным кабелем USB) VJDSUDTMSV13M
      •  ПО для Zelio Logic SR2SFT01 + 1 соединительный USB кабель SR2USB01
      •  новый соединительный кабель XBTN & Zelio Logic SR2CBL08
      •  блок питания ABL8MEM24012

      Приобретение набора обойдется более чем в 2 раза дешевле, чем покупка каждого продукта по отдельности.

      Комплект XBTN для Zelio Logic XBTNSR2, предназначенный для клиента, который хочет интегрировать терминал оператора в свою установку с Zelio Logic, включает в себя:

      •  терминал  XBTN 401
      • новый соединительный кабель между XBTN & Zelio SR2CBL08

      Приобретение комплекта обойдется почти в 2 раза дешевле, чем покупка каждого продукта по отдельности.

      Более подробную техническую информацию можно найти в Руководстве по конфигурированию панелей и Zelio Logic, доступном в электронном виде.

      В соответствии с политикой компании данные промо-наборы могут продаваться в количестве, не превышающем один экземпляр каждго типа для одного клиента.
      Предложение действительно до конца марта 2010 года.