Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Автоматизация и управление

      Новости: Автоматизация и управление

      Переименование модулей расширения Twido

      Компания "Шнейдер Электрик" сообщает, что в самое ближайшее время все модули расширения линейки Twido будут переименованы с TWD на TM2. Замена будет происходить автоматически и постепенно, по мере исчерпывания складских запасов на старую серию.

      Новые модули были разработаны для повышения надежности и имеют улучшенные характеристики.
      Новая линейка модулей полностью заменит старую, оставаясь при этом 100% совместимой со старыми модулями TWD и с модулями удаленного ввода/вывода Advantys OTB IP20.

      Каталог модулей расширения обновлен в новой версии программного обеспечения TwidoSuite V2.20, которую можно будет скачать с нашего сайта. Русификация данного ПО будет доступна в ближайшее время.
      Программировать новые модули ТМ2 можно как в новой версии TwidoSuite, так и в предыдущих версиях, благодаря полной совместимости серий TWD и ТМ2.

      К тому же теперь линейка модулей расширения Twido дополнилась двумя новыми модулями ТМ2:

      • Модуль аналоговых входов TM2 ARI 8LRJ 

      8 температурных входов Pt1000: -50 .. 200C;   Pt100: -200 .. 600C, 12 бит, подключение RJ11

      • Модуль аналоговых входов TM2 ARI 8LT  
         
        8 температурных входов Pt1000: -50 .. 200C;   Pt100: -200 .. 600C, разрешение 12 бит,  подключение через съемную винтовую клеммную колодку

      Вся продукция сертифицирована ГОСТ.

      Более подробную информацию можно найти в обновленном каталоге на русском языке "Cистемы автоматизации и управления".
      В печатном виде каталог планируется в сентябре 2009 года, в электронном виде будет доступен в ближайшее время на нашем сайте.