Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Автоматизация и управление

      Новости: Автоматизация и управление

      Компания «Шнейдер Электрик» сообщает о запуске Ст@ртового набора с графическим терминалом (VJDSTKXBTGT13).

      Компания «Шнейдер Электрик» сообщает о запуске Ст@ртового набора с графическим терминалом (VJDSTKXBTGT13). 

      Набор, предназначенный для ознакомления с линейкой графических терминалов, включает в себя:

      • цветной графический сенсорный терминал 3,8" с Ethernet (XBTGT1335);
      • программное обеспечение для конфигурирования графических терминалов - Vijeo Designer 5.0 (VJDSNDTGSV50M);
      • USB кабель для загрузки (XBTZG935).

      Приобретение набора обойдется почти в 2 раза дешевле, чем приобретение каждого из этих референсов по отдельности.

      Более подробная информация о данном наборе представлена в буклете XBTGT, который можно получить в печатном виде.

      В соответствии с политикой компании данный набор может продаваться в количестве, не превышающем один экземпляр для кажого клиента. Предложение действует до конца года.