Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Автоматизация и управление

      Новости: Автоматизация и управление

      Новый каталог по преобразователям частоты Альтивар 71

      Компания Schneider Electric cообщает о выходе нового каталога по преобразователям частоты Альтивар 71


      В модельном ряде преобразователей произошли изменения. В частности, была расширена линейка по напряжению питающей сети до 690В и мощности до 630кВт, появились новые модификации комплектных преобразователей шкафного исполнения со степенью защиты IP54 и IP23 с различными вариантами контуров охлаждения: с раздельным (ATV71EXS), когда силовая и контрольная части преобразователя имеют независимые контуры охлаждения IP 54 и с совмещенным (ATV71EXC), когда силовая и контрольная части преобразователя имеют совмещенные контуры охлаждения IP 54 и IP23.

      Теперь все новые заявки на преобразователи частоты Альтивар 71 необходимо оформлять в соответствии с новым каталогом. 

      Новый каталог преобразователя частоты Альтивар 71 в печатном виде выйдет в первом полугодии 2009 года.