Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Автоматизация и управление

      Новости: Автоматизация и управление

      Запуск новой серии шкафов CaSys для 19" оборудования

      С 1 августа запускается новая серия шкафов CaSys для 19' оборудования. 

      Отличительной особенностью новых шкафов является улучшенный дизайн, расширенная гамма аксессуаров, улучшенная эргономика и дополнительные функциональные возможности.

      CaSys.Cabling 

      Новые напольные шкафы 19” CaSys.Cabling доступны как в стандартном, так и в конфигурированном исполнении:

       
      • На 60% увеличена нагрузочная способность
      • Появилось 6 новых типоразмеров для шкафов от 24U до 47U с глубиной 1000 мм.
      • Для шкафов 42U имеются версия в черном цвете, а также вариант поставки в разобранном виде – KIT- версия.
      • Разработчики существенно изменили эргономику монтажа кабелей, что позволило существенно облегчить и ускорить процесс монтажа кабелей.
      • Появились съемные платы кабельного ввода, возможность ввода кабеля сбоку, сверху и снизу на уровне профиля.
      • Быстросъемные боковые стенки, которые легко и быстро могут сниматься одним человеком, а также для обеспечения защиты от несанкционированного доступа, могут оснащаться замками.
       

      CaSys.OPB 

      • Новые настенные шкафы CaSys.OPB обладают большей функциональностью и улучшенной эстетикой: 

      • Открывающиеся дверки и боковые стенки обеспечивают максимально удобный доступ со всех сторон.
      • В качестве функционального расширения предусмотрены расширенные возможности ввода кабеля на боковых стенках сверху и снизу.
      • 19' рамы имеются двух вариантов исполнения: фиксированный и поворотный, а на профиле рамы появилось обозначение высоты в U.
      • При оснащении шкафа цоколем или комплектом колес получается мини-шкаф, который может быть установлен, например под стол.
        
      • Возможность поставки в разобранном виде для шкафов CaSys.Cabling и CaSys.OPB позволяет существенно сэкономить пространство, как при транспортировке, так и при последующем складировании. При этом монтаж шкафа осуществляется при помощи одной крестовой отвертки и занимает не более 10 минут.

      CaSys.Box 

      • Сетевые шкафы CaSys.Box представлены в двух вариантах исполнения: односекционная и двухсекционная моноблочная система.

      • Отличительная особенность – высокая нагрузочная способность до 50 кг.
      • Дверь из стекла Securit легко может навешиваться как справа, так и слева и снабжена ручкой с замком и ключом № 333.
        
      • Для новых шкафов 19” CaSys предусмотрены многочисленные аксессуары, позволяющие устанавливать различные полочки, вентиляцию, ввод кабеля, распределения, освещение и т.д. Модельный ряд шкафов CaSys включает также серверные шкафы и открытые стойки Batipack, которые отличает особая простота эксплуатации.

      Более подробную информацию, а также каталог по шкафам CaSys на русском языке можно найти на нашем официальном сайте в разделе Продукция и услуги