Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Автоматизация и управление

      Новости: Автоматизация и управление

      Запуск вакуумных контакторов, серия LC1V/LC2V

      Открыты продажи на вакуумные контакторы LC1V/LC2V

      Применение:

      Управление всеми типами двигателей при нормальном или интенсивном режиме работы.

      Нефть & Газ:

      • Нефтехимическая промышленность
      • Нефтеперегонные заводы
      • Морские платформы
       

      Добыча полезных ископаемых:

      • Цемент
      • Стекло
      • Сталь
      • Добыча руды

      Химическая промышленность:

      • Косметика
      • Удобрение
      • Лаки и краски

      Преимущество:

      • Главное преимущество вакуумных контакторов заключается в том, что они не подвержены влиянию окружающей среды (например, пыль)
      • Большой ресурс
      • Небольшие габаритные размеры
      • Монтаж в любых положениях без ухудшения параметров

      Основные технические характеристики:

      • Диапазон мощностей до 300 кВт при 400В (160А, 320А, max 610А);
      • Категории применения АС1/АС3/АС4
      • Номинальное рабочее напряжение — 380В;
      • Рабочее напряжение до 1500В АС
      • Температура окружающей среды (при работе) -10 до +70С;
      • Цепь управления 110..600В АС

      Дополнительную информацию Вы можете получить в разделе Каталог продукции - Вакуумные контакторы серии V.

      В случае возникновение вопросов, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру по продукции Маркелову Игорю по адресу:Igor.Markelov@ru.schneider-electric.com