Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Автоматизация и управление

      Новости: Автоматизация и управление

      В марте запускается обновленная серия модульных контакторов GC

      Модульные контакторы типа GC служат для управления одно-, трех- или четырехфазными электроприемниками.
      Данные контакторы разработаны для использования в модульных щитах.

       Преимущества:

      • повышенная устойчивость к ударам и вибрациям
      • низкий уровень шума при коммутации
      • наличие дополнительных контактов
      • наличие ограничителей коммутационных перенапряжений
      • повышенный уровень безопасности и защиты.
       

      Применение:

      Управление системами освещения, обогрева, горячего водоснабжения, вентиляции, маломощными двигателями.

      Основные технические характеристики:

      • Номинальный рабочий ток от 16А до 100А ( категории применения АС-7а, АС-7b);
      • Номинальное рабочее напряжение — 380В;
      • Температура окружающей среды (при работе) -5 до +50С;
      • Механическая износостойкость — 10 миллионов (вкл./откл);
      • Габаритные размеры — ширина одного модуля 17,5 мм.
      • Напряжения цепи управления от 12В до 240В

      Категория применения:

      АС-7а – слабоиндуктивные нагрузки бытового и аналогичного назначения
      АС-7b-двигательные нагрузки бытового назначения

      Подробную информацию вы можете найти в разделе Продукция