Original Equipment Manufacturers
           
           
           

          Истории успеха: упаковка

           
           

          Системы упаковки Orion (Канада)

            Для поставки своего нового передового упаковочного станка компании Системы упаковки Orion требовалась новая электронная система управления и автоматизации.
          Целью компании было производство более эффективного оборудования с меньшими затратами на техническое обслуживание при повышении легендарной надежности, ожидаемой конечными пользователями.

          Orion выбрал платформу автоматизации Schneider Electric для достижения этой цели.

          Преимущества
          50% уменьшение площади для складирования за счет предварительной сборки компонентов
          20% уменьшение объема корпуса благодаря интегрированной архитектуре с  меньшим числом компонентов внутри
          15% выигрыш во времени монтажа благодаря простым в подключении решениям

          Основные требования компании Orion 
          - полная совместимость с глобальными стандартами компании Orion в сфере безопасности и эксплуатации
          - снижение себестоимости оборудования (но не обязательно его оборудования)
          - уменьшение запасов поставщика без ущерба для качества и надежности

             

          Наш ответ
          Специально разработанный программируемый логический контроллер, объединенный с индивидуальным интерфейсом оператора для создания устойчивого, компактного и чрезвычайно надежного решения. Мы поставили также компоненты управления двигателем, датчики и протоколы системы защиты.

          Благодаря использованию платформы автоматизации и мониторинга Schneider Electric наши новые упаковочные станки серии Flex имеют меньше деталей, что существенно снижает затраты конечного пользователя на техническое обслуживание." Глен Грин, генеральный директор компании Упаковочные системы Orion.