Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Молниезащита электронных устройств
           
           
           

          Устройства защиты от импульсных перенапряжений

           
           
          Устройства защиты от импульсных перенапряжений
           
           
           
           
           

          Удар молнии рядом со зданием или вблизи линий электропередачи приводит к внезапному повышению напряжения с 230 В до 3 или 6 кВ.

          Всплеск напряжения длительностью несколько микросекунд может разрушить различные электронные компоненты: запоминающие устройства, процессоры, конденсаторы, дисплеи и т.д.
          Ограничитель перенапряжения уменьшает всплеск напряжения до величины, совместимой с допустимыми для подключённых приборов значениями (напр.: 1,5 кВ)

          Все устройства, расположенные на расстоянии до 10 метров от распределительного щита, надёжно защищены.

           
           
           

          Количество часов с грозой в год

           
           

          Стандарт о защите электроустановок от грозовых и коммутационных перенапряжений ГОСТ Р 50571.20 - 2000
          Установка УЗИП обязательна:
          1) Во всех зданиях с молниеотводами.
          2) Во всех зданиях, электроснабжение которых полностью или частично осуществляется по воздушным линиям, и которые расположены в местности, где бывает более 20 часов с грозой в год (см.карту)

          20 кА обеспечивают надёжную защиту при длительном сроке службы для подавляющего большинства чувствительных
          устройств

          Ограничитель перенапряжения с номиналом 40 кА рекомендуется применять при наличии постоянного риска высокой степени.
          Грозы:

          • местности с показателем свыше 40 ударов молний на квадратный километр в год
          • горные районы или местности с высокой влажностью,
          • здания и/или линии электропередачи, расположенные в пустынной местности с ровной поверхностью
          ""

          Здание, оснащённое молниеотводом

          Если в здании предусмотрен молниеотвод на крыше, необходим ограничитель перенапряжения типа 1. Он должен быть установлен в главном распределительном щите, на вводе, в дополнение к ограничителям перенапряжения, выбранным как указано выше.

          Молниеотвод притягивает молнии. Он отводит ток грозового разряда в землю через специальные токопроводы, защищая таким образом конструкцию здания.
          Однако это повышает вероятность импульсного перенапряжения и опасного увеличения количества энергии в подобных случаях.
          Ограничитель перенапряжения типа 1 способен защитить чувствительное оборудование от такого количества энергии.

            
           
          Подробности

          Подробности 

          Ограничители перенапряжения Acti9:

           

          Розеточные колодки с сетевым фильтром Surge Arrest: