Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Молниезащита электронных устройств
           
           
           

          Разрушающее воздействие удара молнии

           
           
          ""
           
           
           
           
           
           
           

          Поражение электротоком

          Поражение электротоком 

          Каждый день где-нибудь в мире происходят подобные случаи.

          Поражение людей или, что случается гораздо чаще, домашнего скота происходит тогда, когда грозовой разряд достигает земли к несчастью именно в том месте, где те находятся в данный момент.

          При каких условиях?

          Степень риска высока, если находиться на открытом воздухе во время грозы, особенно под высоким деревом, на водообильном участке местности либо на обширной свободной площадке, например футбольном поле.

           
           
           
           
           
           
           
           
           

          Пожары в зданиях

          Пожары в зданиях

          Согласно данным французского института INRS, 40% пожаров в зданиях происходят в результате ударов молний, при этом электрические короткие замыкания среди причин пожаров занимают только второе место.

          При каких условиях?

          Это происходит в случае, когда ток грозового разряда уходит в землю непосредственно сквозь здание,
          Более всего подвержены ударам молний высокие и имеющие остроконечные крыши здания, здания, расположенные в сырой местности или на возвышенности, а также отдельно стоящие здания на ровной местности. В остальных случаях уровень опасности ниже, однако надо помнить, что молния – одно из самых непредсказуемых явлений!

           
           
           
           
           
           
           
           
           

          Разрушение электронных устройств


          Разрушение электронных устройств 

          Наиболее распространённый случай: удар молнии рядом с линией электроснабжения, при этом ток грозового разряда может пройти по проводам и нанести ущерб зданиям, расположенным в нескольких километрах от этого места. Молния, ударившая в землю вблизи здания, также может проникнуть в его электросеть через систему защитного заземления.

          С каждым годом последствия подобных происшествий становятся всё тяжелее по следующим причинам:

          • Растёт стоимость как самого электронного оборудования так и его замены в случае повреждения

           

          • И частная и профессиональная жизнь людей всё больше зависит от электроники

           "" 

          Средняя сумма страховых выплат, связанных с повреждениями из-за ударов молний
          Институт страховой информации, 2012 г.

          "" 

          страховые выплаты
          за ущерб, причинённый жилым домам ударами молний
          в США
          Институт страховой информации, 2011 г.

           
           

            Вы думаете, что защищены от воздействия удара молнии? Подумайте ещё раз