Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Защита от поражения электротоком
 
 
 

4 - Применение устройств дифференциальной защиты (УЗО)

УЗО обеспечивают мгновенное отключение в случае риска поражения электротоком

 
 
""
 
 
 
 
 
Не только оборудование низкого качества подвержено быстрому старению и износу, любые компоненты оборудования могут иметь сбои в работе, пригорать, а также изнашиваться с течением времени. Вот почему в настоящее время высокочувствительные устройства дифференциальной защиты (УЗО) должны в обязательном порядке применяться для защиты:
  • всех розеток
  • всех электроприборов, расположенных в ванной

Принцип действия УЗО основан на измерении разности токов между фазным и нулевым проводниками, что позволяет обнаружить прохождение тока через тело человека. При достижении этим током уровня 30 мА УЗО в течение нескольких миллисекунд выполняет аварийное отключение, тем самым предотвращая причинение вреда здоровью человека. В результате обеспечивается защита пользователей электрооборудования.

Одно УЗО может защитить все розетки и оборудование в ванной. Нулевой рабочий проводник должен проходить через УЗО, так как оно функционирует путём сравнения тока в фазном проводнике с током в заземляющем проводнике.

"" 
""
 
 
 

Дифференциальные устройства обеспечивают защиту ванных комнат и всех силовых розеток

 
 

Одного УЗО достаточно для защиты всех розеток и оборудования в ванной. Нулевой рабочий проводник должен проходить через УЗО, так как оно функционирует путём сравнения тока в фазном проводнике с током в заземляющем проводнике.

""
 
 
 

Свидетельства: УЗО надёжно защищают от поражения электротоком

 
 

""
Get Adobe Flash player