О нас
                           
                           
                           

                          Ответственность перед обществом

                          Наши клиенты

                           
                           

                          Целью Schneider Electric в отношении клиентов является соблюдение высоких моральных принципов и уважение их интересов для поддержания взаимовыгодного сотрудничества. Принцип компании: понимать и предугадывать ожидания клиентов в целях постоянного совершенствования своей продукции и услуг, а также технологий для обеспечения развития их бизнеса.

                          Удовлетворенность наших клиентов — вот приоритет, который определила для себя компания Schneider Electric. Во всех странах, в которых работает компания, среди клиентов регулярно проводятся опросы касательно имиджа компании и того,  насколько они удовлетворены ее работой.

                          Благодаря программе Six Sigma, действующей в разных странах мира, стало возможным повысить уровень удовлетворенности клиентов в отношении качества нашей работы. Этот метод способствует сокращению количества некондиционного товара и 50% снижению издержек, связанных с некачественной продукцией.

                          Кроме того, Schneider Electric осуществляет целевые приобретения компаний для расширения номенклатуры продукции за счет применения решений по управлению, оптимизации и сокращению энергопотребления Заказчиками.

                          Пример: В городах происходит снижение платы за освещение

                          На освещение приходится 19% электроэнергии, производимой во всем мире. Наши решения по управлению энергопотреблением регулируют уровни освещения с учетом индивидуальных потребностей, способствуют продлению срока службы ламп, что ведет к сокращению расходов на замену и техническое обслуживание, а также к сокращению энергопотребления почти на 40%.

                          Города Амьен (Франция) и Дели (Индия) выбрали комплексные решения компании, которые позволяют им дистанционно управлять программированием и устранять сбои в сети.