О нас
                           
                           
                           

                          Ответственность перед планетой и окружающей средой

                          Экологическое проектирование

                           
                           

                          • Сокращение потребления энергии и загрязнения окружающей среды

                          Экологическое проектирование (эко-дизайн) является одним из ключевых проектов компании во всем мире. Процесс совершенствования направлен на удовлетворение потребностей заказчиков путем предложения продукции, оказывающей меньшее воздействие на окружающую среду на протяжении всех циклов обращения продукции, от закупки сырья для изготовления до переработки после списания в связи с истечением срока службы.

                          • Привлечение игроков

                          Не только непосредственные проектировщики, но и руководители отдела маркетинга, производственного отдела и отдела закупок также проходят обучение по эко-дизайну. В этом процессе участвуют и поставщики, причем в процессе их отбора приоритет отдается компаниям с экологическим уклоном и их соответствие критериям экологического менеджмента.

                          Что понимается под эко-дизайном

                          • Недопущение применения таких веществ, как свинец и галогенизированные огнезащитные средства, в соответствии с Директивой ЕС об ограничении опасных веществ (RoHS) во всех странах мира.
                          • Миниатюризация продукции с целью экономии природных ресурсов.
                          • Сокращение потребления электроэнергии при эксплуатации продукции.
                          • При выборе материалов преимущество отдается материалам, не требующим сложной переработки.

                          Задачи на 2008 г.:

                          Разработать экологический профиль на 120 видов продукции, на которые приходится более 50% общего дохода от реализации продукции