О нас
                     
                     
                     

                    История

                     
                     
                     
                     
                     
                     

                    История Square D

                    В 2003 году бренд Square D отметил свое столетие. Столетний опыт индивидуальных методик и инновации в области электроэнергетики и автоматизированного управления.

                    1902: Основана компания Detroit Fuse and Manufacturing, занимающаяся производством корпусных предохранителей и блоков предохранителей-выключателей.

                    Репутация логотипа «D» компании ’, которым маркировались кабельные коробки, была настолько высокой, что компания решила изменить название на Square D (Квадратная “Д”). Известность компании ширилась: в 1940-х годах в Square D насчитывалось 10 предприятий на территории США с численностью персонала 7000 человек. Компанией производилась половина всех расцепляющих устройств авиационного назначения.
                    В 1950-х годах компания открыла свой первый европейский филиал. Кроме того, открылись филиалы в Азии и Южной Африке. Под маркой бренда были запущены программируемые роботы, новое поколение коробок для жилых зданий, пожарный детектор для защиты от возгорания при повышении токовой нагрузки, а также для обнаружения / гашения электрических дуг …
                    В 1991 году компания Square D была приобретена Schneider Electric.

                    Продукция и системы, разрабатываемые под брендом Square D, присутствуют во всех областях деятельности: от автоматических выключателей до систем мониторинга и контроля. Основным потребителями продукции Square D являются секторы сферы услуг и жилищного строительства.

                    Источник:"Schneider", l'Histoire en force".
                    (только на французском языке)
                    Тристан де ла Бруаз (Tristan de la Broise) и Феликс Торрес (Felix Torres). Под редакцией Де Монза (De Monza).

                      
                     
                    Подробности

                    Подробности 

                    История