Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
О нас
                       
                       
                       

                      История

                       
                       

                      История Merten

                      С 1906 года название Merten ассоциировалось с новаторскими и тщательно проработанными решениями для "интеллектуальных" зданий. Инновации, качество и дизайн играют важнейшую роль в разработке и реализации решений и новых продуктов.

                      1906: братья Мертен создают компанию в Гуммерсбахе (Германия). 

                      В самом начале Merten сосредоточила внимание на производстве электроустановочных материалов для зданий, промышленности и автозапчастей; затем, в 1926 году, производство было переведено на выпуск штекеров и разъемов. В 1961 году Merten начала демонстрировать свой потенциал в инновациях и дизайне, выпустив свою первую серию выключателей с безвинтовой крышкой. Такая конструкция вскоре стала стандартом. Merten представила на рынок первый "архитектурный выключатель" в 1969 году, создав серию из 70 выключателей в разных стилях. Это были первые выключатели без центральной пластины. Тремя годами позже Merten выпустила на рынок первую серию дизайнерских переключателей. 

                      Кроме дизайна, в 1985 году Merten вплотную занялась вопросами безопасности. С изобретением датчиков движения ARGUS это название стало ассоциироваться с безопасностью во всем доме. В 1998 году датчики присутствия ARGUS, идеально подходящие для офисов, длинных коридоров и других мест, где энергопитание зависит от присутствия человека, поступили на рынок. Датчик задымления ARGUS был создан через год: первый датчик задымления с радиосвязью на надежной частоте 868 МГц.

                      В 21 веке продолжилось восхождение Merten к вершинам высококлассного дизайна. В 2000 году TRANCENT, первая в мире стеклянная кнопка, произвела фурор на рынке; за ней последовали PLANTEC — многофункциональная кнопка для управления светом, кулисами и шторами, и интеллектуальный блок управления для контроля температуры. В 2004 году выпускается merten@home, позволяющий контролировать все функции зданий с КПК, ПК или ТВ. В 2006 году начались продажи радиосистемы CONNECT – прогрессивной технологии Z-Wave с инновационным изменением маршрутизации.

                      В 2006 году Merten присоединилась к Schneider Electric, благодаря чему компании удалось завоевать ведущие позиции на рынке электрооборудования. 

                        
                       
                      Подробности

                      Подробности 

                      История