Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 

    Новости

    23/11/2016

    Schneider Electric и Panasonic разрабатывают совместные решения для повышения эффективности эксплуатации зданий

     

    Москва, 23 ноября 2016 г. - Компания Schneider Electric, мировой эксперт в управлении энергией и автоматизации, и корпорация Panasonic, глобальный лидер в производстве широкого спектра электроники, запускают линейку совместно разработанного HVAC-оборудования в рамках решения для автоматизации здания. Устройства призваны обеспечить более эффективное использование энергии и управление системами отопления, вентиляции и кондиционирования в современных коммерческих зданиях.
     
    Специалисты компаний разработали новый беспроводной интерфейс стандарта ZigBee для прямых последовательных коммуникаций системы управления зданиями Schneider Electric с комнатными контроллерами и системами HVAC от Panasonic с регулируемым расходом хладагента (Variable Refrigerant Flow, VRF). Такая интеграция позволит владельцам зданий и управляющим компаниям контролировать все инженерные системы здания, включая отопление, вентиляцию и кондиционирование, а также системы безопасности, освещения, электропитания и распределения энергии, в любое время и в любом месте. Единый интерфейс позволит легко использовать данные для сокращения энергопотребления и экономии ресурсов.
     
    "Благодаря партнерству с компанией Panasonic мы можем предложить комплексное решение по автоматизации - от уровня устройств до облаков, независимо от типа здания, его размера или срока эксплуатации. Новый интерфейс обеспечивает лучшую видимость и контроль оборудования. Подобные разработки позволяют использовать технологии Интернета вещей и повышать качество жизни благодаря подключенным устройствам, средствам управления, приложениям, сервисам и аналитике", - говорит Лорен Батай (Laurent Bataille), исполнительный вице-президент подразделения EcoBuilding компании Schneider Electric.
     
    Совместное решение Schneider Electric и Panasonic доступно в проводном или беспроводном варианте. Последний сохраняет существующую инфраструктуру и идеально подходит для исторических зданий. Данное решение использует все преимущества инновационной технологии Plug-and-Play, что упрощает развертывание конфигураций масштабных систем VRF (Virtual Routing and Forwarding). Инсталляция становится простым и легким процессом и экономит средства и время системных интеграторов. Кроме того, обслуживающий персонал получает доступ к исчерпывающим отчетам по использованию энергии посредством информационных панелей.
     
    "Партнерство Panasonic и Schneider Electric стало ответом на потребности заказчиков, которым мы рады предложить дополнительные возможности управления энергией в здании, - подчеркнул Тошиюки Такаги (Toshiyuki Takagi), исполнительный директор корпорации Panasonic и президент подразделения Panasonic Air-Conditioner. - Благодаря комбинации мощных функций управления зданием и передовой технологии VRF мы позволим им сократить капитальные и операционные расходы и выйти на новый уровень устойчивого развития". 
     
    Решение Schneider Electric для управления зданием - SmartStruxure - максимально повышает эффективность эксплуатации здания и сокращает операционные расходы на всем его жизненном цикле благодаря интеграции специализированного оборудования, программного обеспечения и сервисных услуг. Это позволяет централизованно и в режиме реального времени принимать решения для оптимизации управления энергией. Кроме того, комнатные контроллеры Schneider Electric SE8000 Series, как часть системы SmartStruxure, объединяют в одном модуле термостат, температурный датчик и программируемый контроллер для оптимизации энергопотребления оборудованием HVAC и сокращения операционных затрат.
     
    Системы HVAC на базе VRF становятся все более популярными в коммерческих зданиях: за счет инверторов вместо традиционного включения/выключения они могут работать с переменной скоростью, что способствует значительному сокращению энергопотребления. VRF-система Panasonic (ECOi/FSV) разработана для радикального увеличения энергоэффективности и обеспечивает высокую эффективность операций при неполной нагрузке вне зависимости от сферы применения. Данная система обладает высокой надежностью, а также значительной мощностью охлаждения и обогрева даже при работе в экстремальных температурных условиях окружающей среды - от -25°C до 52°C.
     
    Более подробная информация доступна на сайтах www.schneider-electric.com и www.aircon.panasonic.com.